探测船上的水浪循环
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
你好亲爱的社区,

我想知道有没有人测试过这个雷达来移动水面。 我完全是疯狂地猜测,Water and Waves 有太多的随机反射,所以从中无法察觉。但是另一方面,我们"有 " 60 GHz和亚毫米级的运动检测,并且许多反射仍然遵循相同的运动。 我也知道,一般的雷达 CAN 探测到远处的雨滴墙作为相关噪声。 24Ghz 系列可能更适合这种使用模式吗?

最终问题变成了:
是否有可能探测任意(水)波长和振幅的波浪的方向? 这样就可以"追溯到多艘以前过往的船只"。

或者更好的是,实时处理,以便在波浪条件下更好地转向:

为此,我想通过多个 jetson orin nx 和以下代码在船上使用 GPU
加速的多普勒计算:https://github.com/rcjackson/HighIQ/blob/master/examples/plot_moments.py

我想知道来自60Ghz传感器的数据是否必须进行一些转换,以适应这种netcdf格式。 如果具有原始数据存储布局知识的人可以快速查看是否需要获得或必须计算所需的输入(I 和 Q) CAN ?

DEMO BGT60TR13C 

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/Radar-sensor/Detect-Water-Wave-Cycles-on-a-Boat/td-p/620633

0 点赞
1 解答
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

你好 @troinz

毫米波具有独特的传播特性。 与低频无线电波不同,它们不像地面波一样沿着地球传播,也不会被电离层反射。 它们只能通过视线路径传播。 但是,在典型的功率密度下,它们会被建筑物的墙壁和树叶阻挡,从而导致明显的衰减。 大气气体在很大程度上吸收毫米波,尤其是在氧气、水蒸气和其他气体的特定吸收线上。 这种吸收会随着频率的增加而增加,但在这些吸收峰值"之间的"窗口中却不那么明显,这使得这些频率可用于许多射程更大、大气衰减更少的应用。

由于它们的大小与雨滴相当,降水会通过散射(雨水消失)和吸收导致额外的衰减,从而将其有用的传播限制在几千米以内。 有关更多详细信息,请参阅雷达波在材料中的传播。 现有电路板尚未经过水波探测能力测试,因此我们建议您仔细阅读电路板的应用要求和规格。 如果需要进一步澄清,请告诉我们

希望这会有所帮助!

最好的问候,
亲爱的

在原帖中查看解决方案

0 点赞
1 回复
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

你好 @troinz

毫米波具有独特的传播特性。 与低频无线电波不同,它们不像地面波一样沿着地球传播,也不会被电离层反射。 它们只能通过视线路径传播。 但是,在典型的功率密度下,它们会被建筑物的墙壁和树叶阻挡,从而导致明显的衰减。 大气气体在很大程度上吸收毫米波,尤其是在氧气、水蒸气和其他气体的特定吸收线上。 这种吸收会随着频率的增加而增加,但在这些吸收峰值"之间的"窗口中却不那么明显,这使得这些频率可用于许多射程更大、大气衰减更少的应用。

由于它们的大小与雨滴相当,降水会通过散射(雨水消失)和吸收导致额外的衰减,从而将其有用的传播限制在几千米以内。 有关更多详细信息,请参阅雷达波在材料中的传播。 现有电路板尚未经过水波探测能力测试,因此我们建议您仔细阅读电路板的应用要求和规格。 如果需要进一步澄清,请告诉我们

希望这会有所帮助!

最好的问候,
亲爱的

0 点赞