100 likes received

我在 config.h 中重新配置了固件: 我只是将带宽修改为 0MHz,并尝试用我的电路板发射信号音。

acb45c07ff99c63dfdd62260b40a016c.png

我还闪存了新的 .hex 用 XMC Flasher 成功将文件导入我的电路板。

当我把装有新 FW 的电路板重新连接到电脑上时,它的 LED 就像这样,只有一个黄色 LED 亮起

f258a905d39fe548db891fad2c618837.jpg

当我打开图形用户界面时,显示没有连接设备,我的 Matlab 代码也无法运行:

72ac7bfb1b9ae6cdeacbead4c24aecd2.png

那我怎么知道这台雷达还能工作,而且带宽真的是 0MHz? 如果它还能工作,我想用我的 matlab 代码额外提取原始数据? 如何修改原始代码? 我真的需要帮助,谢谢!

 

0 点赞
1 解答
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager
100 likes received

嗨,@RangoWang

该警告与 Matlab 未来版本有关。 这与雷达实现无关,而是与 Matlab API 有关。 但目前不会造成任何问题,原始数据应妥善获取。

请注意,这只是一个示例代码,并没有优化为在 1MHz 带宽下运行,但我们在自己的终端测试了这一条件,似乎运行正常。

最诚挚的问候,

Deepa

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/Radar-sensor/I-reconfigure-the-firmware-in-config-h-and-I-also-flash-the-new-firmware-into-my/m-p/719646

在原帖中查看解决方案

0 点赞
4 回复数
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager
100 likes received

你好@RangoWang

将电路板配置为 0MHz 带宽的意图是什么? 您想要实现什么目标?

最诚挚的问候,

Deepa

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/Radar-sensor/I-reconfigure-the-firmware-in-config-h-and-I-also-flash-the-new-firmware-into-my/m-p/717205

0 点赞
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager
100 likes received

你好@RangoWang

请注意,传感器的带宽不可能为 0MHz。 这是代码中的一个错别字。 感谢您指出了同样的问题。 我们会尽快更正的。 至于要求,如果您能告诉我们您想要实现的目标,我们就能提出所需的设置建议。

最诚挚的问候,

Deepa

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/Radar-sensor/I-reconfigure-the-firmware-in-config-h-and-I-also-flash-the-new-firmware-into-my/m-p/719499

0 点赞
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager
100 likes received

感谢您的答复。 我将带宽改为 1MHz,打开图形用户界面后雷达就能工作了。 不过,我还是遇到了一些问题。 当我尝试通过相同的 Matlab 代码提取原始数据时,发现运行并不稳定。 比如,在 Matlab 的窗口中总是出现一些警告,如

8f9db25d579d769597f9a2852d339918.png

当我等待一段时间后,代码可能会成功运行,但有时会显示 "未检测到雷达系统"。 我想,也许是因为我刷新了新固件,所以才会出现这样的问题,我可能需要反复运行这段代码,或者将 USB 端口插上插下以运行这段代码并提取原始数据。 我该如何解决这个问题?

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/Radar-sensor/I-reconfigure-the-firmware-in-config-h-and-I-also-flash-the-new-firmware-into-my/m-p/719606

0 点赞
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager
100 likes received

嗨,@RangoWang

该警告与 Matlab 未来版本有关。 这与雷达实现无关,而是与 Matlab API 有关。 但目前不会造成任何问题,原始数据应妥善获取。

请注意,这只是一个示例代码,并没有优化为在 1MHz 带宽下运行,但我们在自己的终端测试了这一条件,似乎运行正常。

最诚挚的问候,

Deepa

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/Radar-sensor/I-reconfigure-the-firmware-in-config-h-and-I-also-flash-the-new-firmware-into-my/m-p/719646

0 点赞