将 DEMO BGT60LTR11AIP 与 python 连接时出现问题 (IFX_ERROR_NO_DEVICE)
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
你好,

我在 DEMO BGT60LTR11AIP 和 Python 之间建立连接时遇到问题。

我能够通过 Radar Fusion GUI (3.5.4) 获得连接,但是当我尝试通过其中一个 python 示例打开设备时,代码总是"以 devicefMCW () 为设备停止:错误代码:"IF X_ERROR_NO_DEVICE

我能够使用 FW 1.1.7、" IFX_BGT60LTR11AIP_DOC-HW-SW_V3.0.0 以及 ltr11.py 软件包(使用 ltr11.bgt60ltr11 () 类)将其连接到 P " ython。

但我很难用 FW 2.5.12 或 2.6 以及 ifxavian.avian.Device () 或 ifxradarsdk 让它运行。 fmcw。 devicefMCW () 并且只收到 IFX_ERROR_NO_DEVICE 错误"。"

但是当我输入 uuid(例如 devicefMCW(uuid = 设备的 uuid >"))时,我在运行 get_sensor_t " < ype 方法时出现错误 " IF " X_ERROR_ARGUMENT_NULL。

我已经尝试使用 TP1 引脚重置固件然后再次刷新,使用较旧的 SDK 版本或者尝试使用源代码构建 sdk(我无法构建 Python 轮子,因为它说缺少 wheel-ifxradarsdk),但这也无济于事。

还有什么我可以尝试的吗?

 

 

附录:(硬件和软件信息)

操作系统:Windows 10 教育版

Python 版本:3.10.0

库版本:

ifxAvian 3.4.0
ifxdaq 4.0.0
ifxDopplerltr11 3.4.0
ifxradarsdk 3.5.0+8c595dbb

 

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/Radar-sensor/Problems-connecting-Demo-BGT60LTR11AIP-with-python-IFX-ERROR-NO-DEVICE/td-p/649417

0 点赞
1 解答
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

@kajan09

附件文件是一些测试代码,我可以用 FW2.6.0 运行它。

如果无法检测到设备,请尝试多次运行 py。 (IFX_ERROR_NO_DEVICE)

 

最好,

Julis

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/Radar-sensor/Problems-connecting-Demo-BGT60LTR11AIP-with-python-IFX-ERROR-NO-DEVICE/m-p/649694

在原帖中查看解决方案

0 点赞
6 回复数
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

你好,@kajan09

请参阅 " *\ RDK3.5\ assets\ software\ ifxdaq\ ifxdaq\ docs\ index.html 并正确安装 whl。"

julis_0-1701247953189.png

对于 ifxradarsdk 路径,是 " *\ RDK3.5\ assets\ software\ radar_sdk\ radar_sdk\ python_wheels\ ifxradarsdk-3.5.0+8c595dbb-py3-none-win_amd64.whl " 请使用 pip 命令安装所有这些。

最好,

Julis

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/Radar-sensor/Problems-connecting-Demo-BGT60LTR11AIP-with-python-IFX-ERROR-NO-DEVICE/m-p/649450

0 点赞
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

你好,@kajan09

感谢您的更新。

你成功安装了这两个 whl 吗? 使用 " pip lis " t 命令检查安装列表。 你可以把它附在这里。 另外,请检查一下你能否在 Radar Fusion GUI 中找到这款设备。

 

最好,

朱利斯

 

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/Radar-sensor/Problems-connecting-Demo-BGT60LTR11AIP-with-python-IFX-ERROR-NO-DEVICE/m-p/649497

0 点赞
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

你好 Julis,

我已经这样做了。 我尝试重新安装它,但问题仍然存在。 这是我的 CMD 条目:

C:\Infineon\Tools\Radar-Development-Kit\ 3.5.1.202310261055\ assets\ software\ ifxdaq pip > 安装 ifxdaq-4.0.0-py3-none-any.whl C:\Infineon\Tools\Radar-Development-Kit\ 3.5.1.202310261055\ 资产\ 软件\ radar_sdk\ python_whels\ ifxradarsdk-3.5.0+8c595dbb-py3-none-win_amd64.whl " "

devicefMWC () 我还会收到 " IFX_ERROR_NO_DEVICE 错误"。

最好,

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/Radar-sensor/Problems-connecting-Demo-BGT60LTR11AIP-with-python-IFX-ERROR-NO-DEVICE/m-p/649491

0 点赞
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

嗨 Julis,

它在 pip 列表中显示正确。

kajan09_0-1701249963838.png

而且在雷达融合 GUI 中也可见

kajan09_2-1701250008866.png

 

kajan09_1-1701249997796.png

最好,

 

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/Radar-sensor/Problems-connecting-Demo-BGT60LTR11AIP-with-python-IFX-ERROR-NO-DEVICE/m-p/649525

0 点赞
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

@kajan09

附件文件是一些测试代码,我可以用 FW2.6.0 运行它。

如果无法检测到设备,请尝试多次运行 py。 (IFX_ERROR_NO_DEVICE)

 

最好,

Julis

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/Radar-sensor/Problems-connecting-Demo-BGT60LTR11AIP-with-python-IFX-ERROR-NO-DEVICE/m-p/649694

0 点赞
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

嗨 Julis,

脚本运行良好!

所以我的误解是,我确实在 BGT60LTR11AIP 上使用了错误的课程。

非常感谢!

最好,

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/Radar-sensor/Problems-connecting-Demo-BGT60LTR11AIP-with-python-IFX-ERROR-NO-DEVICE/m-p/650316

0 点赞