你好,

我有 KIT_CSK_BGT60TR13C ,我想测试传感器的存在检测。 有一些参数需要设置,如下表所示:

AD__0-1693328983370.pngAD__1-1693328992382.png

我知道高灵敏度可能有利于检测微移动,max_range 是检测米的极限,阈值允许检测是否存在。

此外,通过设置模式,您只能看到微动作,只能看到宏观运动,或者两者兼而有之。

1.你有使用这个组件的经验吗?

2. 你能给我举一个检测面部微动的设置示例吗?

3。测试结束后有报告吗(包含我使用过的所有信息)?

4.Do 你知道是否在 Modus 工具箱上和 KIT_CSK_BGT60TR13C 可用:

AD__3-1693329712001.png

 

非常感谢您的支持。

最好的问候

 

 

0 点赞
10 回复数
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

你好 @AD_

  1. 请详细说明您对KIT CSK BGT60TR13C的查询
  2. 微动 CAN 检测 KIT CSK BGT60TR13C, CAN 将阈值设置为最低值
  3. 您 CAN 在此处参考有关董事会的所有文档:https://www.infineon.com/cms/en/product/evaluation-boards/kit_csk_bgt60tr13c/#!documents 
  4. CAN 使用 GUI: https://www.infineon.com/cms/en/applications/solutions/sensor-solutions/iot-sensors-platform/ 评估电路板 

最好的问候,
亲爱的

0 点赞
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

你好,感谢你的回复。

关于 Radar GUI,你指的是 https://softwaretools.infineon.com/tools/com.ifx.tb.tool.ifxradargui 吗?  我之所以问这个问题,是因为我已经尝试过快速物联网连接平台,但无法按照我的需要运行。

我试着更好地解释我的疑虑。

没有一个叫做 micro_range 的参数可以设置,只有一个最大范围,我认为它是使用最小和最大距离来定义的。 此外,我无法仅通过以下方式检测到微动作:

-micro_threshold=12.5(灵敏度较高或值较小)

-macro_threshold= 2.0(灵敏度低)

-mode = 仅限 micro_only。

传感器也是一个很小的移动,它似乎是微距的(例如手指移动),可能我在设置上犯了一个错误,因为它给出的结果似乎与预期的不同。

在这个场景中,我使用了带有人类存在检测代码的 Modus Toolbox。

另一个疑问是关于报告,我在控制台中插入的所有参数和值都没有存储在任何地方。 如果我想使用控制台上的数据进行后处理活动或设计图形信号,我必须手工复制这些值,因为它们不会保存在报告中,对吧?

非常感谢您的支持。

最好的问候

0 点赞
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

你好 @AD_

  • KIT CSK BGT60TR13C仅使用快速物联网平台进行评估。
  • 要设置用于检测宏观和微观运动的参数,请参阅:
    HoneyDhandhukia_0-1693919706473.png

    注意:宏和微观阈值参数 CAN 调整以实现不同的灵敏度级别。下表总结了三个不同的级别(例如,高均值 - 解决方案对静止的人更敏感)。 有关更多详细信息, CAN 请参阅:https://github.com/Infineon/mtb-example-psoc6-radar-presence 

  • 要保存输出数据和参数, CAN 使用腻子或 H TERM, CAN 直接保存输出文件

希望这会有所帮助!

最好的问候,
亲爱的

0 点赞
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

你好,谢谢你的回复。

对于以下(很多)问题,我深表歉意:


  • KIT CSK BGT60TR13C仅使用快速物联网平台进行评估:

我已经使用过这个工具,但我 CAN保存有用的报告, CAN修改参数(而是使用 Modus 工具箱是的,我 CAN 修改阈值、范围、模式)

我已经读过这个文档,但是没有用示例解释如何设置参数,特别是如何区分微观运动和宏观运动。 使用 micro_if_macro 模式或 micro_and_macro 模式我无法理解哪个动作被检测为微移动,哪些被检测为宏观。 我认为答案可能在代码中,我已经看到了一些有趣的变量,比如 micro/macro_movement_validity_ms 或 macro_compare_interval。

    • 要保存输出数据和参数, CAN 使用腻子或 H 项

你知道我必须使用哪种协议才能用腻子连接雷达吗?

我必须使用或设置什么类型的设置(例如端口号和其他)?

 

非常感谢您的支持。

最诚挚的问候。

 


 

0 点赞
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

你好 @AD_

  • 要修改参数,我们建议采取以下步骤:
    • 将雷达翼板安装在 CYSBSYSKIT-DEV-01 套件上,并通过 KitProg3 USB 连接器使用提供的 USB 电缆将雷达翼板连接到您的 PC。

    • 使用以下设置打开 Putty:
      HoneyDhandhukia_1-1694693361715.png

       

    • 要保存输出日志,请选择 “记录>>所有会话输出”,然后浏览保存数据的文件夹
      HoneyDhandhukia_2-1694693444463.png
    • 修改参数:按 “Enter” 键从工作模式切换到设置模式。
    • 键入 help 并按 “Enter” 键查看可配置参数列表,如 图 所示  

      HoneyDhandhukia_3-1694693504272.png
  • https://github.com/Infineon/mtb-example-psoc6-radar-presence ,提到了如何设置最大/最小检测范围,
    HoneyDhandhukia_0-1694690533510.png

    微动作:在典型的智能家居环境中检测微小的动作,例如在笔记本电脑/键盘上工作时。microMotions 还包括检测处于坐姿或站立姿势(视线内)的静止人类(通常是呼吸和眨眼)。

    宏观运动:检测进入或穿过视野的主要运动。(运动 检测)。

    注意:宏和微观阈值参数 CAN 调整以实现不同的灵敏度级别。下表总结了三个不同的级别(例如,高均值 - 解决方案对静止的人更敏感)。 有关所有详细信息,请参阅文档

希望这会有所帮助!

最好的问候,
亲爱的

0 点赞
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

你好,

谢谢你的回复。

至于 Putty 我会尽量重复你的步骤。

关于雷达:

  • 正如你所说,我已经用 https://github.com/Infineon/mtb-example-psoc6-radar-presence 来设置参数了。
  • 问题是很难区分微观运动和宏观运动:使用micro_if_macro模式或micro_and_macro模式,我 CAN 如何理解哪些运动与宏观运动相关,哪些运动与微观运动有关?因为,如果你设置阈值和灵敏度,雷达 CAN 能够同时读取许多动作或手势。
  • 所以,在这种情况下,传感器会在屏幕上同时记录微动和微距移动,但我不知道所做的哪个动作/手势可能是屏幕上的微动或微距移动。

 

非常感谢您的支持。

最诚挚的问候。

0 点赞
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

你好 @AD_

  • 宏观运动是指在 棋盘 FoV 中发生的任何动作,包括接近或离开的人/目标,
  • 微动主要集中在目标坐着或站在设备的视线范围内做小动作,例如呼吸或眨眼的人坐着静止,静止目标的非常微小的运动 CAN 观察
  • 微观和微距模式旨在捕捉目标进入设备视野 (FoV) 时的移动。 微型模式用于捕获目标已经进入 FoV 并进行微妙移动之后发生的微小移动的数据。

希望这能消除你的疑虑。 CAN 请详细说明您正在使用设备构建的确切应用程序?

最好的问候,
亲爱的

0 点赞
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

你好,

感谢您的回复。

你的解释很清楚,它可以帮助我重试测试。

例如,我试图捕捉一个在房间里行走的人,或者这个人的小手势。 在这种情况下,在设置 micro_if_macro 或 micro_and_macro 模式时,我无法在 Modus Toolbox 显示屏上区分哪些输出与微动相关联,哪些输出与宏动作关联。

除了阈值或最大范围等参数外,代码中还有一些名为 macro_movement_validity_ms 和 micro_movement_validity_ms 的变量。你知道我是否还需要修改它们才能进行测试并更好地区分动作吗?

 

非常感谢。

最好的问候

0 点赞
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

你好 @AD_

希望这会有所帮助!
最好的问候,
亲爱的

0 点赞
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

你好,

感谢你的支持,我已经读过这个文档了,它非常有用。

最好的问候

0 点赞