公告

大中华汽车电子生态圈社区并入开发者社区- 更多资讯点击此

Tip / 登入 to post questions, reply, level up, and achieve exciting badges. Know more

cross mob

门级驱动器 论坛讨论

yucheng
门级驱动器
There are two problems with the current TLE7242 EMC:1. One is caused by the 25M clock.2. One is caused by 4K constant current drive valve body How to ... Show More
Translation_Bot
门级驱动器
如果我需要处理 GS 和 GS 之间的电阻来确认外部 FET 的关闭状态,请告诉我。我检查了数据手册,但IC中没有内置电阻,并且没有提到FET周围有外部电阻,因此看来2ED2410不稳定(例如发生故障或电源不供电)我无法确认外壳中的 FET 是否关闭。smartconx_target@Q!w2e3r... Show More
Translation_Bot
门级驱动器
我目前正在使用 IRS21084S 作为半桥逆变器的栅极驱动器,但我遇到了问题,因此我想了解符合以下规格的驱动器。与 IRS21084S 具有相同引脚分配的兼容产品。https://www.infineon.com/dgdl/Infineon-ir2108-DS-v01_00-EN.pdf?fileId=5546d462533600a4015355c7dc321676... Show More
Translation_Bot
门级驱动器
本人想使用ir2110s控制驱动igbt控制单相电机,只使用一路低侧输出lo该如何设计电路呢? 下面是自己简单搭建的电路,是否能实现?smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/Gate-Driver-ICs/IR2110S%E5%BA%94%E7%94%A... Show More
Translation_Bot
门级驱动器
很抱歉我问了一个如此初级的问题,但能否请您解释一下如何设置 DESAT 功能的各种规格(DESAT 电压、消隐时间)?作为 SW 元件,它是 Si MOSFET 和 SiC MOSFET 等器件,没有规定的短路容差。・关于 DESAT 电压,从 SW 元件的 IV 特性图中检查相当于 DESAT 阈... Show More
Translation_Bot
门级驱动器
你好,工程师们。 近年来,对(电流源逆变器)CSI 的需求不断增加,而电路的主要问题是全桥或半桥拓扑结构中的重叠时序。 有一些方法和技术,例如自举电路和隔离变压器门AUTONOM_DRIVING_CAR 。 自举电路是合适的,但在 CSi 中,短路和 Cboot 充放电同时进行,会在高侧开关 mos... Show More
Translation_Bot
门级驱动器
这是指门EVAL_100W_DRIVE_CFD2 IC - 数据表可在此处找到: EiceDRIVER™ 1EDC Compact (infineon.com)   问题在我们的电路中,Vcc1 为 +3V3,SGND=0V,原理图快照如下,供参考。 我们是否可以在输入端(IN_P)施加 5V PW... Show More
Translation_Bot
门级驱动器
嘿, 我在这篇文章中看到 ->回复:1EDI2002AS 的 SPI 库 - 英飞凌开发者社区有一个 1EDI3050AS 的库。   我在哪里可以下载这个东西? 问候  smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/Gate-Driver-ICs/SPI-l... Show More
Translation_Bot
门级驱动器
嗨, 我们正在尝试在COOLDIM_PRG_BOARD上配置 PXE1410 控制器。 在对其中一个进行配置时,我们发现一个故障-- CH1 高压侧短路。由于该故障,控制器被关闭。 现在我们在COOLDIM_PRG_BOARD上有另一个具有相同电压的控制器。 一个用于 CPU0,另一个用于 CPU1... Show More
Translation_Bot
门级驱动器
大家好, 我在我的一项设计中使用 1EDN7550B 门EVAL_BDPS_DRIVER 。 我的输入逻辑电压为 3.3V,因此使用了 33kohm、0.1%、0603 输入电阻。 问题:当我增加输入电压时,当输入电压超过 10V 时,门EVAL_BDPS_DRIVER的输出之一开始出现故障。 然... Show More
讨论版信息

门级驱动器

每个开关都需要驱动器--有正确的驱动器才能正常工作。在我们社区中有超过500个EiceDRIVER™栅极驱动器芯片解决方案,您可以为任何电源开关和应用找到适配的驱动器。