公告

大中华汽车电子生态圈社区并入开发者社区- 更多资讯点击此

Tip / 登入 to post questions, reply, level up, and achieve exciting badges. Know more

cross mob

门级驱动器 论坛讨论

Translation_Bot
门级驱动器
嗨 CAN ,任何人都可以帮助我为 ITRIP 选择电阻值。 我想将电流设置为 30A。smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/Gate-Driver-ICs/IR2136-ITRIP-resistance/td-p/481347 Show More
Translation_Bot
门级驱动器
 你好   在我的应用程序中,由于电磁干扰,我想非常慢地切换,但是如果出现过流,我想非常快地关闭。 因此,我想使用2倍的 1EDN8550B 一个用作标准栅极驱动器,第二个应仅在过流检测到高电流时触发。 因此,+ Input 始终连接到 3V3,-Input 与高有效过流检测相连。 因此,通常它应... Show More
Translation_Bot
门级驱动器
你好。 我在数据表中找不到 IR25607STRPBF 的共面性。 请告诉我规格。 谢谢。  smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/Gate-Driver-ICs/Coplanarity-of-IR25607STRPBF/td-p/484860 Show More
yolo
门级驱动器

TLE9180D-31QK芯片采用48V电源电压是否安全?TLE9180D-31QK和TLE9183QK的电路设计方案是否相同?是否可以提供外围设计电路的电阻电容具体电器参数

Translation_Bot
门级驱动器
你好, 我正在使用 TLE8110 并尝试通过 SPI 驱动带有 stm32f407 的输出,这意味着 inX 寄存器中每个输出的模式都设置为 01 我在这里: 1。启用 EN 引脚,RST 引脚为高电平,CS 为低电平。 2. 首先在启用 RPC 和 DCC 的情况下设置 DEVS 注册器 3。设... Show More
Translation_Bot
门级驱动器
嗨 我将 2ED4820-EM 与 2 个 IAUC70N08S5N074 MOSFET 结合使用,采用 back2back 通用源配置。 我有以下设置: vBat 连接到电压为 31V /11A 的电源。 我 CAN 打开和关闭电阻负载而没有任何问题(IL = 1A)。 在我将直流风扇连接到频道 ... Show More
Translation_Bot
门级驱动器
开始负载带不起眼的预报这几个故障手辅助转动负载负载启后这几个故障故障好几个 frauled beasklad beadlaklad 启用后这几个故障失败这个正常吗?smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/Gate-Driver-ICs/TLE9183QK... Show More
Translation_Bot
门级驱动器
我目前正在使用最新的英飞凌IC 2ED1324S12P设计IGBT驱动器电路。 我的设计参考来自英飞凌提供的评估板 (EVAL-2ED1324S12PM1) 。 具体而言,我正在寻求对R(G_ON)和R(G_OFF)计算的见解,这些分别是打开和关闭IGBT所需的栅极电阻。 是否有任何官方文件或资源可... Show More
Translation_Bot
门级驱动器
1EDI20H12AH 认证 FILE 中没有 ULCECOLGINCECECORCESSIFICATION?谢谢谢谢smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/Gate-Driver-ICs/1EDI20H12AH%E6%98%AF%E5%90%A6%E6... Show More
Translation_Bot
门级驱动器

嗨,

有没有可用 -55° 工作温度的栅极驱动器?

 

谢谢

讨论版信息

门级驱动器

每个开关都需要驱动器--有正确的驱动器才能正常工作。在我们社区中有超过500个EiceDRIVER™栅极驱动器芯片解决方案,您可以为任何电源开关和应用找到适配的驱动器。