我们目前正在以 20kHz PWM 频率运行 TLE9180D31 三相桥接器,并希望提高频率,但设备数据表中没有该参数的规格或应用信息,是否有关于该参数的规格或应用信息,或者这是英飞凌应用工程师的问题?

谢谢,
伊恩

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/Gate-Driver-ICs/TLE9180D31QKXUMA1-Maximum-PWM-frequency/td-p/650604

0 点赞
1 解答
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

嗨 Lan,

最大频率取决于您的外部 MOSFET,因此这不是我们设备的限制。

TLE9180D 通常设计为每个输出级的最大总栅极电荷为 300nC (20kHz)。

如果 PWM 频率、总栅极电荷或驱动器 MOSFET 数量增加,建议使用升压器 IC,例如:AUIRS08152S。

BR,

祥瑞

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/Gate-Driver-ICs/TLE9180D31QKXUMA1-Maximum-PWM-frequency/m-p/650897

在原帖中查看解决方案

0 点赞
7 回复数
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

嗨 Lan,

最大频率取决于您的外部 MOSFET,因此这不是我们设备的限制。

TLE9180D 通常设计为每个输出级的最大总栅极电荷为 300nC (20kHz)。

如果 PWM 频率、总栅极电荷或驱动器 MOSFET 数量增加,建议使用升压器 IC,例如:AUIRS08152S。

BR,

祥瑞

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/Gate-Driver-ICs/TLE9180D31QKXUMA1-Maximum-PWM-frequency/m-p/650897

0 点赞
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

谢谢 Xiangrui,我明白为什么 TLE9180 可能没有具体说明这一点,尽管那并不能帮助我回答我的问题。

从 TLE9180 数据表来看,似乎有两个重要的参数:ICBext 和 ibhxExt。

icbext = 不是。 MosFET x Fpwm x Qg(总计),最大 36mA,因此,如果我们的 MOSFET 的 Qg(总计)低于规定的 300nC,我们可以增加 Fpwm。

ibhxExt = Fpwm x Qg(tot),最大 14mA(启用 2 个 CSA),我们不使用 CSA,所以如果我们的 Qg(tot)低于 300nC,我们可以增加 Fpwm。

综上所述,我们的MOSFET(IAUS300N10S5N015T)的Qg(tot)类型为166nC,最大值为216nC,因此使用iCbext,我们应该能够将Fpwm提高到27.8kHz(216nC)和36.14kHz(166nC)之间。 ibhxExt 的限制更高,因此 ICBext 是关键参数。

您是否同意,或者是否有其他方法可以评估我们可以做什么(任何其他相关的应用程序信息)?

我们也许可以添加一个中间驱动程序,所以我来看看。

最诚挚的问候,
伊恩

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/Gate-Driver-ICs/TLE9180D31QKXUMA1-Maximum-PWM-frequency/m-p/651056

0 点赞
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

嗨 Lan,


@MMIW 写道:

谢谢 Xiangrui,我明白为什么 TLE9180 可能没有具体说明这一点,尽管那并不能帮助我回答我的问题。

从 TLE9180 数据表来看,似乎有两个重要的参数:ICBext 和 ibhxExt。

icbext = 不是。 MosFET x Fpwm x Qg(总计),最大 36mA,因此,如果我们的 MOSFET 的 Qg(总计)低于规定的 300nC,我们可以增加 Fpwm。


我认为这部分计算是正确的。 因此,您可以使用高于 20kHz 的频率进行测试。

我很高兴收到你的测试结果并与你进行进一步的讨论。

谢谢,

祥瑞

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/Gate-Driver-ICs/TLE9180D31QKXUMA1-Maximum-PWM-frequency/m-p/652137

0 点赞
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

谢谢 Xiangrui,我认为现在已经涵盖了这个问题,所以我认为这个可以关闭。

仅供参考,我确实研究过在 TLE9180 和 MOSFET 之间安装驱动器的可能性,但找不到符合我们要求的驱动器。

最诚挚的问候,
伊恩

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/Gate-Driver-ICs/TLE9180D31QKXUMA1-Maximum-PWM-frequency/m-p/652151

0 点赞
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

嗨 Lan,

感谢您提供信息。

那你能否创建一个新话题来告诉我们你的 MOSFET 要求并征求建议?

我们的团队将帮助您检查是否有适合您的应用的 MOSFET。

BR,

祥瑞

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/Gate-Driver-ICs/TLE9180D31QKXUMA1-Maximum-PWM-frequency/m-p/653008

0 点赞
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

祥瑞-我想你可能误会了。

我们不想更改 MOSFET,它们的额定值符合我们的需求,因此我们不能缩小。我正在寻找介于 TLE9180 和 MOSFET 之间的更高驱动器的 MOSFET 驱动器,而不是新的 MOSFET。

我在驱动器方面发现的问题是它们有 TTL/CMOS 输入(尽管这可能适用于 TLE9180 栅极驱动器输出),但我需要 “插孔” 高边驱动器来驱动高边 MOSFET 并通过 TLE9180 高边驱动电源为其供电。 由于即使在低端也涉及额定电压,因此开始变得比我们真正想要的要复杂一些。

事实证明,任何PWM频率的改善都会很有用,即使达到27kHz也是如此,但是在更高频率下增加的开关损耗开始看起来很糟糕,因此我们正在重新考虑可能的解决方案。

最诚挚的问候,
伊恩

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/Gate-Driver-ICs/TLE9180D31QKXUMA1-Maximum-PWM-frequency/m-p/653059

0 点赞
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

嗨 Lan,

谢谢你的解释。

了解更多客户的想法对我们来说也很高兴。

也许该驱动器的下一个版本将具有更大的电流容量来支持更高的频率。

如果我能为你的新解决方案提供帮助,请随时与我联系。

最诚挚的问候,

祥瑞

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/Gate-Driver-ICs/TLE9180D31QKXUMA1-Maximum-PWM-frequency/m-p/653574

0 点赞