大家好,

我在我的一项设计中使用 1EDN7550B 门EVAL_BDPS_DRIVER 。 我的输入逻辑电压为 3.3V,因此使用了 33kohm、0.1%、0603 输入电阻。 问题:当我增加输入电压时,当输入电压超过 10V 时,门EVAL_BDPS_DRIVER的输出之一开始出现故障。

joynag_0-1707427555022.png

然后,我将输入逻辑电阻改为 16Kohm,Vgs 有所改善。

joynag_1-1707427681125.png

我怀疑这是门EVAL_BDPS_DRIVER的 CMR 的问题? 我还附上了印刷电路板的布局图。

joynag_2-1707427754112.png顶层

joynag_3-1707427762846.png第二层

joynag_4-1707427773736.png第三层

有谁能提出改进设计的建议,或者这个错误是从哪里产生的? 如能得到任何帮助,我们将不胜感激!

谢谢,

Joy

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/Gate-Driver-ICs/Eice-driver-1EDN7550B-poor-CMR/td-p/691880

0 点赞
4 回复数
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

尊敬的客户,

衷心感谢您就此事与您联系。
可以保证,目前正在对所提供的内容进行彻底审查。
目的是在不久的将来做出全面的回应。
感谢您的理解和耐心。

热烈的问候,
腾飞

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/Gate-Driver-ICs/Eice-driver-1EDN7550B-poor-CMR/m-p/691961

0 点赞
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

亲爱的乔伊娜格

希望你收到这条信息时一切安好。
能否请您提供有关您情况的更多详细信息?

1.VDD 上的电压是多少?

2.您使用过哪些频率?

3.闪烁波形 是连续出现还是反复出现?

4.能否测量一下输入+引脚和输入-引脚之间的电压?

最诚挚的问候,
腾飞

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/Gate-Driver-ICs/Eice-driver-1EDN7550B-poor-CMR/m-p/691982

0 点赞
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

嗨,

1.VDD = 12V

2.转换器以 DCM 运行。 开关频率约为 70 千赫。

3.闪烁波形是连续的。 这不是随机的。

4. 由于存在 33kohm 输入电阻和 Gate EVAL_BDPS_DRIVER的 2kohm 内阻,In+ 和 In- 引脚之间的差分电压非常小。 在将 Rin 降低到 16 千欧之前,差分输入是干净的。 在减少凛之后,它仍然是干净的。 它是出现故障的门EVAL_BDPS_DRIVER的输出。

谢谢,

Joy

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/Gate-Driver-ICs/Eice-driver-1EDN7550B-poor-CMR/m-p/692423

0 点赞
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

亲爱的乔伊

感谢您使用"开发人员社区。"
您可能需要重新考虑设计的几个方面:

1. 您可能需要参考应用说明中的推荐布局。 为了您的方便,下面提供了到 AN 的6EDL_SPI_LINK 。 图 20 所示的设计布局应适合您的情况。
https://www.infineon.com/dgdl/Infineon-EiceDRIVER_1EDN_TDI_1EDNx550-ApplicationNotes-v02_00-EN.pdf?f...

2.如第 12 页所示,根据等式 1,该等式表示如何为输入 PWM 信号设置 Rin(+,-) 的优化值。
您提到使用 Rin(+,-)=16K 欧姆而不是 33K 欧姆后,输出波形得到了改善。 根据公式 1,这种情况下的 k 因子值较高。 这表明EVAL_BDPS_DRIVER接地和控制器接地之间可能存在强交流电压偏移。
请测量"IN+" 引脚和"GND" 引脚之间的电压,以确认问题所在。

最诚挚的问候,
腾飞

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/Gate-Driver-ICs/Eice-driver-1EDN7550B-poor-CMR/m-p/693466

0 点赞