公告

大中华汽车电子生态圈社区并入开发者社区- 更多资讯点击此

Tip / 登入 to post questions, reply, level up, and achieve exciting badges. Know more

cross mob
lock attach
Attachments are accessible only for community members.
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

我将 2ED4820-EM 与 2 个 IAUC70N08S5N074 MOSFET 结合使用,采用 back2back 通用源配置。

我有以下设置:

vBat 连接到电压为 31V /11A 的电源。 我 CAN 打开和关闭电阻负载而没有任何问题(IL = 1A)。

在我将直流风扇连接到频道 A 之后,风扇就会启动,但我无法再停止它了,之后输出路径一直处于开启状态。

附上后,当直接连接到电源时,可以看到风扇的启动状态。 峰值电流约为 11A,运行后消耗大约 1A。

在全新重启并且已经应用 vBat 时,没有连接负载,STDIAG 报告 0x40 和 CHDIAG 0x09。 这看起来还不错。 一旦我连接负载(在本例中为 33Ohm 电阻),我已经 CAN 通过 SPI 测量正确的电流,尽管我没有打开任何通道。 STDIAG 和 CHDIAG 仍然是 0x40 和 0x09。 所以我猜它看不到负载。

现在,当我打开频道 A 时,STDIAG = 0xC0,CHDIAG = 0x0D。

我还注意到,即使没有电源(VBAT 或 VDD),back2back MOSFETS 也总能导电。

我想 2ED4820 还能正常运行。 问题是,为什么 MOSFET 坏了? 我想他们应该能够承受那么大的峰值电流。 还是Gate司机出了点问题?

干杯

安迪

 

 

0 点赞
6 回复数
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

你好 Andy,

你为 tmos_blkx 和 tmos_fltx 设定时间了吗?

STDDIAG = 0xC0 ,表示主要故障检测,我无法从您的陈述中确定 CAN 背后的原因。 当 “故障” 位设置为 1 时,mosonch_X 会从高变为低吗?

所选的 MOSFET 似乎很合适。 我正在查看更多相关信息。

感谢你的耐心等待,
Anshika

0 点赞
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

你好 Anshika

感谢您的回复。

在初始化阶段,我遵循了你推荐的启动方式:

-安全状态引脚高

-循环启用引脚 (1ms)

-阅读 STDIAG

-清除所有故障

之后我唯一要做的就是将电流检测寄存器 CSAG_OCTH 设置为 0x2F(CSAG 设置为 47.7V/V 和高边配置)。 我没有设置任何过滤器或空白时间。 它们保留为默认值。

我无法告诉你 MOSONCH_A 是否设置为低。 但是,即使我将其设置为低,也没有区别,MOSFET始终保持开启(导通)。

我有可能违反了 MOSFET 的参数吗?

 

BR

安迪

 

0 点赞
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

你好 Andy,

我们看不到驱动程序有任何问题,但是,是的,违反了 MOSFET 的评级。 请查看 MOSFET 的 SOA 额定值。 据观察,MOSFET 的 SOA 已经交叉,导致 MOSFET 损坏。

我建议使用更宽的 SOA MOSFET。

最诚挚的问候,
Anshika

0 点赞
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

你好 Anshika

非常感谢你的回复。 你能告诉我违反了哪个参数吗?

最好的问候

安迪

0 点赞
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

你好,

如果你看看 IAUC70NO8S5N074 数据表中给出的 SOA,对于 31 V,11A,它正在越过 150us 线。 给定的时间表示它一次 CAN 处理给定电流和电压的时间。 SOA 曲线是 ID 与 VDS 的曲线。 。
mosfet 能够在给定曲线的区域下工作:

G_Anshika_0-1694513362157.png

在您的应用中必须使用汽车 mosfet 吗? 如果没有,我们建议使用英飞凌线性场效应管(LF作为MOSFET名称末尾的后缀,示例: IPT013N08NM5LF),它提供了更宽的安全工作区域(SOA)。

最诚挚的问候,
Anshika

0 点赞
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

非常感谢你指出这一点。

没有必要使用汽车类型。

我将检查是否有更广泛的 SOA。

最好的问候

安迪

0 点赞