通道 B 上的 2ED4820-EM ITRIP

公告

大中华汽车电子生态圈社区并入开发者社区- 更多资讯点击此

Tip / 登入 to post questions, reply, level up, and achieve exciting badges. Know more

cross mob
lock attach
Attachments are accessible only for community members.
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

我有 3 个栅极驱动器 2ED4820-EM。 在所有 3 个上,我 CAN 单独切换通道 A,没有任何问题。 但是在所有 3 个频道 B 报道中,只要我将其设置为 ON,就是 ITRIP。编辑:它在我想设置为开启的一个芯片上报告了 ITRIP,但所有 3 个芯片的行为都是一样的。

我无法弄清楚问题出在哪里。 我已经在这里发布了我的设计,看起来还可以。 我玩了过滤器和空白时间,但没有成功。

此外,我 CAN 在示波器上看到通道试图打开,但立即再次关闭。 我施加的负载与频道 A 上运行的负载相同

任何帮助都将不胜感激。

谢谢

安迪

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/Gate-Driver-ICs/2ED4820-EM-ITRIP-on-channel-B/td-p/498107

0 点赞
1 解答
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

嗨 Andy,

感谢您提供信息。

我已经为你测试了正常操作:Vbat(蓝色)、Vcp(黄色)、Vgb(绿色)、CSO(紫色)。

条件:Vbat=28V,rshunt=2mΩ,VDD=5V。 Rload=50Ω

2ED4820.png

因此,当通道 B 开启时,Vcp 不应该掉线。 我正在研究可能的原因。

你有没有尝试过更换新芯片进行测试?

问候,

祥瑞

在原帖中查看解决方案

0 点赞
18 回复数
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

嗨,

请检查本章是否对您有帮助。

Xiangrui_0-1695174601936.png

 

问候,

祥瑞

 

0 点赞
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

嗨祥瑞

谢谢你的回复。 我已经检查过了,但没有成功。 手册中还提到,过流会关闭两个通道。 所以我猜信道交叉控制不会有任何影响。

我 CAN 打开和关闭连接到通道 A 的负载,但连接到通道 B 的相同负载将触发 ITRIP。

是什么原因会导致这种行为?

干杯

安迪

0 点赞
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

嗨,

我已经仔细检查了你的原理图。

现在我的问题是,在测试期间,48V_OUT3 和 48V_OUT4 是否连接了相同的负载?

问候,

祥瑞

0 点赞
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

感谢您的分析。

不,我连接了不同的负载,但这样我就不会出现开路负载故障。 意思是我有负载 X(100 欧姆电阻)和负载 Y(33 欧姆电阻)。 我将负载 X 连接到通道 A,将 Y 连接到通道 B,然后我只切换频道 A 而不会出现任何故障。 然后我只切换频道 B 但它会立即报告 ITRIP。 当我交换加载 X 和加载 Y 时也是如此,所以它不依赖于负载。 切换两个频道还会报告 ITRIP 并且两个频道都已关闭。

最好的问候

安迪

0 点赞
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

嗨 Andy,

听起来很奇怪。 由于通道 B 是高欧姆路径,因此在相同的负载下,如果通道 A 不触发,则不应触发过流电流。

然后我认为这可能是由通道 B 开启期间的浪涌电流之类的东西引起的。

你能否捕捉电流波形或者只是换一个小得多的分流电阻器来检查这个?

问候,

祥瑞

0 点赞
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

嗨 Andy,

问题解决了吗?或者有更新吗?

问候,

祥瑞

0 点赞
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

抱歉回复晚了。 不,我还在调查中。 我会尽快发布更新的。

谢谢

安迪

0 点赞
lock attach
Attachments are accessible only for community members.
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

我改成了 3koHM,但它是一样的。 当单独使用 3koHm 负载切换信道 A 时,信道 B 会起作用,信道 B 会导致 ITRIP。

我在 1kHz 下施加 50% 占空比时捕获了电流。 电源为 31V/11A,负载为 33Ohm。

信道 B 在非常短的开启状态后会导致 ITRIP。 我试过两个通道相同的 2ED4820,这意味着通道 B 上没有连接预充电电阻

因此,两个频道的设置是相同的。

不胜感激任何帮助。

干杯

安迪

0 点赞
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

嗨 Andy,

我想我需要更多细节来进一步分析。

1。电源 11A 意味着电流限制,对吧?

2. 你捕获的电流是通过分流电阻器的电流,对吧?

3。请在寄存器 CSAG_OCTH 中提供数据。

谢谢,

祥瑞

0 点赞
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

1。是的,最大电流限制为 11A。

2。通过连接负载的电线上的安培钳捕获电流(33Ohm 电阻)

3。我在 CSAG_OCTH 上尝试了几个设置。

-我一直将电流感应放大器增益保持在 0x111-47.7V/V >

-电流检测位置设置为高边位置 CSA_HSS = 1

-电流检测输出负载调整是在两个设置下测试的 CSA_COUTSEL = 0 和 1

-使用所有四种可能性 OCTH = 0、1、2、3 测试了过流阈值。

每种设置的结果都是一样的-频道 B 上的 > ITRIP

 

最好的问候

安迪

 

0 点赞
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

嗨 Andy,

您的设置中的 VDD 是什么?

如果 VDD=5V,则在设置 CSAG=111 和 OCTH=0 时,5.24A 将触发 Itrip。

因此,请先检查一下 CSAG=000 是否还会触发 Itrip。

在下一步中,如果需要较低的OC阈值,则我们检查是否 CAN 降低浪涌电流。

问候,

祥瑞

0 点赞
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

嗨祥瑞

我的 VDD 是 3.3V。

如果我将 CSAG 改为 000 然后 OCTH = 11,那么尽管我得到 STDIAG = 0x80(失败)和 CHDIAG = 0x80(意思是 VCP_UV),但我还是得不到 ITRIP。

当我改变 OCTH = 01 时我又得到了 ITRIP。

所以我还是无法切换频道 B

BR

安迪

0 点赞
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

嗨 Andy,

这是有道理的,因为 3.3V VDD 的阈值低于 5V VDD。

而且,奇怪的是,只有频道 B 才会触发 CPUV。

"一旦 VCP-VBAT 电压低于 VCP_UV_L 阈值,VCP_UV 位就会设置为 1。"

我再次检查了你的原理图,没有发现任何不合适的电容器。

那么,在频道 B 开启并触发 CPUV 期间,你能否提供 Vcp 和 Vbat?

此外,如果可能的话,我想回顾一下你的PCB布局。

问候,

祥瑞

0 点赞
lock attach
Attachments are accessible only for community members.
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

嗨祥瑞

请随函附上图片。

测试场景:

vBat = 31V,负载 = 33Ohm,首先只切换通道 A,然后切换频道 B 没有 PWM 只是开启。 在切换频道 B 时,CHDIAG 报告 0x80,VCP_UV。

我还附上了布局中的一张图片。 如果你还需要什么,请告诉我。

谢谢你,最诚挚的问候

安迪

 

0 点赞
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

嗨 Andy,

感谢您提供信息。

我已经为你测试了正常操作:Vbat(蓝色)、Vcp(黄色)、Vgb(绿色)、CSO(紫色)。

条件:Vbat=28V,rshunt=2mΩ,VDD=5V。 Rload=50Ω

2ED4820.png

因此,当通道 B 开启时,Vcp 不应该掉线。 我正在研究可能的原因。

你有没有尝试过更换新芯片进行测试?

问候,

祥瑞

0 点赞
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

感谢您的调查。

我制造了 2 块原型板。 每个上面有 3 个筹码。 不幸的是,在另一块主板上,当我尝试用栅极驱动器切换重负载时,我以某种方式损坏了SPI总线,因此我无法进一步测试另一块板。

谢谢

安迪

0 点赞
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

嗨 Andy,

新设备有更新吗?

我们发现的电压不足的另一个可能原因是电源电缆过长。

因此,请告诉我您是否使用更长的电源电缆,然后加载一根。

问候,

祥瑞

0 点赞
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

嗨祥瑞

很抱歉延迟了。

我认为这与此无关,因为电缆长约 20 厘米,在通道 A 上的所有芯片上都能正常工作,但在通道 B 上却没有

既然你可以验证设计没有错误,我将再生产一块电路板再检查一遍。

谢谢

安迪

0 点赞