在 2ED2410-EM 第 26 页的数据表中,只有输入引脚连接到 GND CAN 断开 CSA1。

但是图 17 显示了 CSO1 也连接到 GND。

0 点赞
1 解答
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

嗨,

原则上,当其中一个 iSX = GND 时,应断开内部开关的连接。

但是,放大器在 BC 和 VS 之间提供。 如果 VBC-VS 电压低于或高于其功能范围,则放大器的输入开关将打开。 因此,电流检测功能得到保证,随机重新连接 CAN 连接不需要的 SAFESTATE。

所以,最好的方法就是如你所说,将 CSO1 连接到 GND。

问候,

祥瑞

在原帖中查看解决方案

0 点赞
3 回复数
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

嗨,

当 iSX 连接到 GND 时,CSA1 处于禁用状态。

由于 CSA1 已禁用,因此连接到 GND 是处理此 Pin 的简单方法。

当然,如果你愿意,你 CAN 让它保持打开状态。

问候,

祥瑞

 

0 点赞
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

感谢您的回复。

我的配置是 cso1 引脚打开,ISN1=GND、ISP1=24V 和 EN=1。

然后 INA ON 2ms OFF 2ms 重复这个周期。

然后将操作模式设置为 SAFESTATE。

我发现 cso1 pin 需要连接到 GND 才能防止对 SAFESTATE 进行不必要的更改。

 

0 点赞
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

嗨,

原则上,当其中一个 iSX = GND 时,应断开内部开关的连接。

但是,放大器在 BC 和 VS 之间提供。 如果 VBC-VS 电压低于或高于其功能范围,则放大器的输入开关将打开。 因此,电流检测功能得到保证,随机重新连接 CAN 连接不需要的 SAFESTATE。

所以,最好的方法就是如你所说,将 CSO1 连接到 GND。

问候,

祥瑞

0 点赞