公告

大中华汽车电子生态圈社区并入开发者社区- 更多资讯点击此

Tip / 登入 to post questions, reply, level up, and achieve exciting badges. Know more

cross mob
lock attach
Attachments are accessible only for community members.
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

让我检查一下有关栅极驱动器输出电流的一点。

・型号:1ED3491M
https://www.infineon.com/dgdl/Infineon-1ED34x1Mx12M-DataSheet-v01_10-EN.pdf?fileId=5546d46274cf54d50...

数据表 P2 指出输出电流为 9A(典型值),
我们了解到,这是数据表 P34 中描述的高电平输出峰值电流的平均值。

这个驱动IC的输出电流额定值是什么概念?
如果应用所附AN中描述的计算公式并且功耗值小于数据表中描述的功耗值,是否有问题?
此外,如数据表第 41 页表 21 的绝缘特性所述,
1ED3491M建议使用7.2A以下(以保证绝缘强度)的理解是否正确?
那么,数据表 P34 列出的值为 7.2A 或更高,但您的意图是什么?

对于给您带来的不便,我们深表歉意,但请确认。

0 点赞
3 回复数
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

亲爱的@YuTa_4942221 ,

感谢您使用我们的社区论坛。

P34 上的值是我们在以下条件下的验证过程中确认的峰值电流。
它是检查驱动电路驱动能力的一个指标,因为它是通过Rg电阻近似为0来验证的。

IN = 高,ON = 高;VCC2-ON = 15V;RG = 0.1Ω;VCC2 = 15V;
负载 = 100nF

我已经确认了P41上标注的意图,你能给我一点时间吗?

非常感谢。

0 点赞
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

感谢您与我们联系。

据我所知,第34页描述的输出电流值是Infienon确认的最大值。

请继续检查第41页描述的内容。

我想确认应该使用哪个值作为输出电流值的参考。

0 点赞
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

亲爱的@YuTa_4942221 ,

我很抱歉花了这么长时间才确认此事。

如数据表中所述,器件的最大容量为 9A(典型值)。

VDE 0884-11 和 IEC 60747-17 等绝缘标准要求在特定条件下提供 P_SI、P_SO 和 I_OUT 规范才能进行认证。
在认证范围内使用时,必须满足P_SI、P_SO或I_OUT中的一个,但由于计算实际功耗相对困难,所以I_OUT我也包含了值

非常感谢。

0 点赞