Tip / 登入 to post questions, reply, level up, and achieve exciting badges. Know more

cross mob

門級驅動器 論壇討論

Translation_Bot
門級驅動器
親愛的社區 我一直在嘗試使用 1EDI2002AS IGBT 驅動器,其中我以菊花鏈方式連接了 6 個 IC,如數據表所示。 我已成功與 IC 進行通訊並讀取 6 個菊花鏈 IC 的預設值,驗證與 IC 的 SPI 通訊是否正常運作。 然而,該 IC 中可用的寄存器和配置的數量是巨大的,我很難弄清楚... Show More
Translation_Bot
門級驅動器
TLE92464ED的通道續流問題: 1.DMOS關閉的時候,VBAT是不是也要同時下電呢? 2.不然VBAT是常電的話就形成不了壓力差,無法形成迴路進行續流。還是說即使不下電也能續流? 3.若是VBAT要下電的話是不是需要在每個通道前面加上一個開關來控制呢? 截圖上傳不了,請看規格書中第33頁 Show More
Translation_Bot
門級驅動器
我有一塊 1ED3860MC12M 板, 電源VCC1=5V,VCC2=15V, 該 IC 未透過 I2C 配置(預設) FLt_N=高 RDCY=低 輸入=脈寬調變5V 輸出總是低 去飽和=0V - 是否需要用I2c匯流排配置IC(不配置IC無法運作)? - I2C 配置必須在每次通電時進行還是僅... Show More
Translation_Bot
門級驅動器
嗨, 我想知道如何計算最小死區時間。 不過,我們的 H 橋上很少有一些射擊。 我們正在控制步進馬達。   我們使用 IR2101S 作為閘極驅動器,使用 IPG20N06S4-15A 作為 MOSFET。 VCC為12V。 我們使用 22 歐姆閘極電阻。     我找到了死區時間的計算結果: 絕緣柵雙極電晶體 (IGBT) 死區時間計算 (infineon.com)... Show More
Translation_Bot
門級驅動器
I would like to consult some questions about EVADC sampling of TC377 chip. In the case of zero current, the current sampled at different switching fre... Show More
Translation_Bot
門級驅動器
您好,我正在開發一塊帶有 ISO1H816G 閘極驅動器的板,我想知道如何設定並行介面(例如,將引腳連接到 3.3V 或 GND,如 ISO1L811T 上的 SEL 引腳)而不是 SPI,並且如果我可以在某處找到並行介面的引腳排列,因為我無法在資料表或評估板上找到這些資訊。 最好的問候。     Show More
Translation_Bot
門級驅動器
您好,我目前正在調試1ED3491MC12M這款驅動IC,在PWM狀態下驅動IGBT(開關頻率20kHz)。 每當我把IGBT的電流增加到固定門檻值(大約20A),驅動IC的FAULT接腳就會被拉低(驅動晶片因故障而被閉鎖)。我一開始以為是觸發了驅動IC的Desaturation退飽和保護,或是驅動... Show More
Translation_Bot
門級驅動器
專家您好, 我使用 1EDI3023AS 作為閘極驅動器創建了一個 10KW(220VDC)逆變器,在連接到高壓之前,我使用低壓 48V 輸入來測試基本功能。 上電後,所有RDY訊號都正確,LED亮起,然後測試單相IGBT的ON/OFF,在PWM_CH1_U上輸入3.3V,PWM_CH1_U_N連接... Show More
Translation_Bot
門級驅動器
DCDCの設計を行っているのですが、車のレイウトの關係ででが2相でまぁ下段にはMOSFETを実裝し、上段にはゲードドライバし、上段にはゲードドライバーICを償裝してMOSFETの區塊ヂチをヂしてる予定です。このような構成にするとドライバーICのからゲートまでの距離が長くなり寄生容量も大きくなりサージ... Show More
Translation_Bot
門級驅動器
請提供 HTML 產品頁面中未提供的 WSON-8 和 SOT-23 封裝的材質內容資料表。   問候 赫馬 穆格印度技術中心  smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/Gate-Driver-ICs/Material-Declarations-for-... Show More
討論板資訊

門級驅動器

每個開關都需要驅動器--有正確的驅動器才能正常工作。在我們社區中有超過500個EiceDRIVER™柵極驅動器芯片解決方案,您可以為任何電源開關和應用找到適配的驅動器。