Eice EVAL_BDPS_DRIVER 1EDN7550B CMR 較差

Tip / 登入 to post questions, reply, level up, and achieve exciting badges. Know more

cross mob
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

大家好,

我在我的一個設計中使用 1EDN7550B 閘EVAL_BDPS_DRIVER 。 我的輸入邏輯是3.3V,所以我使用33kohm、0.1%、0603輸入電阻。 問題:當我增加輸入電壓時,當輸入電壓超過 10V 時,閘EVAL_BDPS_DRIVER的輸出之一開始出現故障。

joynag_0-1707427555022.png

然後,我將輸入邏輯電阻改為16Kohm,Vgs有所改善。

joynag_1-1707427681125.png

我懷疑這是門EVAL_BDPS_DRIVER的 CMR 的問題? 我還附上了 PCB 佈局。

joynag_2-1707427754112.png頂層

joynag_3-1707427762846.png第二層

joynag_4-1707427773736.png第三層

任何人都可以建議設計上的任何改進或這個錯誤是從哪裡蔓延的嗎? 任何幫助深表感謝!

謝謝,

喜悅

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/Gate-Driver-ICs/Eice-driver-1EDN7550B-poor-CMR/td-p/691880

4 回應
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

尊敬的客戶,

我們誠摯感謝您就此事的聯繫。
我們確保目前正在對提供的內容進行徹底審查。
目的是在不久的將來提供全面的回應。
感謝您的理解和耐心。

溫馨的問候,
騰飛

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/Gate-Driver-ICs/Eice-driver-1EDN7550B-poor-CMR/m-p/691961

0
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

親愛的喬伊納格,

我希望這封郵件對您有好處。
您能否提供更多關於您的情況的詳細資訊?

1. VDD 電壓是多少?

2. 您使用過哪些頻率?

3.毛邊波形是連續出現還是重複出現?

4. 可以測量一下輸入+腳位和輸入-接腳之間的電壓嗎?

最好的問候,
騰飛

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/Gate-Driver-ICs/Eice-driver-1EDN7550B-poor-CMR/m-p/691982

0
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

嗨,

1. 電源電壓=12V

2. 轉換器在 DCM 下運作。 開關頻率約 70kHz。

3. 毛刺波形是連續的。 它不是隨機的。

4. 由於存在 33kohm 輸入電阻和 Gate EVAL_BDPS_DRIVER的 2kohm 內阻,In+ 和 In- 接腳之間的差分電壓非常小。 在將 Rin 降低至 16kohm 之前,差分輸入是乾淨的。 而且減少Rin後仍然是乾淨的。 它是故障的閘EVAL_BDPS_DRIVER的輸出。

謝謝,

喜悅

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/Gate-Driver-ICs/Eice-driver-1EDN7550B-poor-CMR/m-p/692423

0
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

親愛的喬伊,

感謝您使用「開發者社群」。
您可能需要重新考慮設計的幾個方面:

1. 您可能需要參考應用程式筆記中建議的版面。 為了您的方便,下面提供了到 AN 的6EDL_SPI_LINK 。 圖 20 所示的設計佈局應該適合您的情況。
https://www.infineon.com/dgdl/Infineon-EiceDRIVER_1EDN_TDI_1EDNx550-ApplicationNotes-v02_00-EN.pdf?f...

2. 根據公式 1,如 AN 第 12 頁所示,此公式表示如何為輸入 PWM 訊號設定 Rin(+,-) 的最佳化值。
您提到輸出波形已透過 Rin(+,-)=16K 歐姆而不是 33K 歐姆得到改善。 根據公式 1,在這種情況下獲得了更高的 k 因子值。 這表示EVAL_BDPS_DRIVER接地和控制器接地之間可能存在強交流電壓偏移。
請測量“IN+”引腳和“GND”引腳之間的電壓以確認問題。

最好的問候,
騰飛

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/Gate-Driver-ICs/Eice-driver-1EDN7550B-poor-CMR/m-p/693466

0