Tip / 登入 to post questions, reply, level up, and achieve exciting badges. Know more

cross mob
lock attach
Attachments are accessible only for community members.
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

讓我檢查一下有關柵極驅動器輸出電流的一點。

・型號:1ED3491M
https://www.infineon.com/dgdl/Infineon-1ED34x1Mx12M-DataSheet-v01_10-EN.pdf?fileId=5546d46274cf54d50...

數據表 P2 指出輸出電流為 9A(典型值),
我們了解到,這是數據表 P34 中描述的高電平輸出峰值電流的平均值。

這個驅動IC的輸出電流額定值是什麼概念?
如果應用所附AN中描述的計算公式並且其在數據表中描述的功耗值內,是否有任何問題?
此外,如數據表第 41 頁表 21 的絕緣特性所述,
1ED3491M推薦7.2A以下(保證絕緣電壓)的理解是否正確?
那麼,數據表 P34 列出的值為 7.2A 或更高,但您的意圖是什麼?

對於給您帶來的不便,我們深表歉意,但請確認。

1 解決方案
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

親愛的@YuTa_4942221 ,

我很抱歉花了這麼長時間才確認此事。

如數據表中所述,器件的最大容量為 9A(典型值)。

VDE 0884-11 和 IEC 60747-17 等絕緣標準要求在特定條件下提供 P_SI、P_SO 和 I_OUT 規範才能進行認證。
在認證範圍內使用時,必須滿足P_SI、P_SO或I_OUT中的一個,但由於計算實際功耗相對困難,所以I_OUT我也包含了值

非常感謝。

在原始文章中檢視解決方案

0
3 回應
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

親愛的@YuTa_4942221 ,

感謝您使用我們的社區論壇。

P34 上的值是我們在以下條件下的驗證過程中確認的峰值電流。
它是檢查驅動電路驅動能力的一個指標,因為它是通過Rg電阻近似為0來驗證的。

IN = 高,ON = 高;VCC2-ON = 15V;RG = 0.1Ω;VCC2 = 15V;
負載 = 100nF

我已經確認了P41上標註的意圖,你能給我一點時間嗎?

非常感謝。

0
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

感謝您與我們聯繫。

據我所知,第34頁描述的輸出電流值是Infienon確認的最大值。

請繼續檢查第41頁描述的內容。

我想確認應該使用哪個值作為輸出電流值的參考。

0
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

親愛的@YuTa_4942221 ,

我很抱歉花了這麼長時間才確認此事。

如數據表中所述,器件的最大容量為 9A(典型值)。

VDE 0884-11 和 IEC 60747-17 等絕緣標準要求在特定條件下提供 P_SI、P_SO 和 I_OUT 規範才能進行認證。
在認證範圍內使用時,必須滿足P_SI、P_SO或I_OUT中的一個,但由於計算實際功耗相對困難,所以I_OUT我也包含了值

非常感謝。

0