Tip / 登入 to post questions, reply, level up, and achieve exciting badges. Know more

cross mob
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

嗨,

我的設計中有一個 H 橋, AUTONOM_DRIVING_CAR是使用英飛凌技術閘極EVAL_BDPS_DRIVER (PN:1ED3491MU12MXUMA1)的電阻負載,以及 PN:IMBG120R030M1HXTMA1 的 SIC MOETSF。PWM 訊號由獨立且緊湊的COOLDIM_PRG_BOARD生成,開關頻率約為 250 kHz。
 
當我提供輸出負載(200 W 或類似功率)時,我在EVAL_BDPS_DRIVER輸出的上升沿(下降沿)之前(期間)在“ EVAL_BDPS_DRIVER的初級側”上看到一些電壓毛邊。請找到以下波形,CH1: EVAL_BDPS_DRIVER TESTBOARD_150PC_OUT ,CH2: EVAL_BDPS_DRIVER PWM IN, EVAL_BDPS_DRIVER TESTBOARD_150PC_OUT上升/下降時間:≈ 20 ns/15 ns。
MeysamSaeedian_1-1705322068811.pngMeysamSaeedian_2-1705322125631.png

 

(當POWER_DRILL2GO H 橋EVAL_NLM0011_DC_RE - 沒有輸入6EDL_SPI_LINK 時,我沒有看到毛刺,並且降低開關頻率不會改變電壓毛刺)。
 
此外,增加閘極電阻會稍微降低毛邊幅度,但主要是當負載電流增加時,電壓毛邊(在EVAL_BDPS_DRIVER的 PWM 輸入上)會增加。
 
我的 H 橋和控制電路採用分離接地,測量EVAL_BDPS_DRIVER的主接地引腳也顯示出一些毛刺,同時EVAL_BDPS_DRIVER PWM 輸入上出現毛邊(請參閱以下波形)。
MeysamSaeedian_3-1705322248893.png

 

在您看來,是什麼導致這樣的故障,我如何擺脫它們? 任何意見或建議將被感謝。

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/Gate-Driver-ICs/Voltage-glitches-on-the-gate-driver-1ED34x1Mc12M-input/td-p/676826

1 解決方案
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

親愛的 @MeysamSaeedian

來自英飛凌的問候,

你也可以分享你的示意圖嗎?

以便我們可以詳細分析它,並讓您知道問題的原因。

謝謝你

最好的問候,

希瓦納加·馬爾斯瓦拉勞

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/Gate-Driver-ICs/Voltage-glitches-on-the-gate-driver-1ED34x1Mc12M-input/m-p/676911

在原始文章中檢視解決方案

0
1 回應
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

親愛的 @MeysamSaeedian

來自英飛凌的問候,

你也可以分享你的示意圖嗎?

以便我們可以詳細分析它,並讓您知道問題的原因。

謝謝你

最好的問候,

希瓦納加·馬爾斯瓦拉勞

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/Gate-Driver-ICs/Voltage-glitches-on-the-gate-driver-1ED34x1Mc12M-input/m-p/676911

0