Tip / 登入 to post questions, reply, level up, and achieve exciting badges. Know more

cross mob
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

你好

我正在研究 StepUp 直流/直流轉換器的項目(12V 到 24V,200W,可變輸出電壓)

我正在尋找 MOSFET 橋接的正確驅動程序。

我發現了像 2EDL8x2x 這樣的單獨驅動程序。 它似乎滿足我的要求。 但它旨在在 BUCK 應用程序中工作(沒有關 BOOST 的信息)。

所以我想詢問可以在 BOOST 轉換器階段工作的驅動程序的建議。 我只在尋找驅動程序和 mosfet 橋接元件,因為我打算從微控制器而非專用的完整控制器控制此轉換器,因為輸出電壓必須動態控制。

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/Gate-Driver-ICs/Selecting-MOSFET-driver-for-BOOST-DC-DC-converter/td-p/655824

1 解決方案
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

親愛的 @przem_s

來自英菲尼昂的問候。

是的,根據數據表輸入 PWM 信號可以與 3.3V 邏輯信號兼容。

但是,請確保邏輯信號必須超過邏輯閾值等級。

因為它們非常接近 3.3V 電平。

SivaBommadevara_0-1702373337092.png

 

SivaBommadevara_1-1702373369868.png

 

謝謝你

最好的問候,

希瓦納加馬爾斯瓦拉勞。

 

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/Gate-Driver-ICs/Selecting-MOSFET-driver-for-BOOST-DC-DC-converter/m-p/658023

在原始文章中檢視解決方案

0
5 回應
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

親愛的 @przem_s

來自英菲尼翁的問候

您可以與我們分享您為設計選擇的 Mosfet 橋的零件號嗎?

還請分享您的簡單示意圖,足以了解更多關於您的查詢並提供合適的解決方案。

謝謝你

最好的問候,

希瓦納加馬爾斯瓦拉勞。

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/Gate-Driver-ICs/Selecting-MOSFET-driver-for-BOOST-DC-DC-converter/m-p/656012

0
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

在項目進化期間,我已經預先製作了幾個電路和組件集版本。

對於電源級 MOSFET,我選擇並測試了 BSC032N04LS MOSFET 以及 NTTFD2D 形式 ONSEMI。

作為驅動器 IC,我僅測試 TI 驅動程序(但它們只能在 BUCK 模式下工作)。 我不知道在 TI 驅動程序的 BOOST 模式下工作,而不是 BUCK,會導致整個階段的工作不正確。

所以最後,我開始尋找其他解決方案,因為我也使用 Infineon 驅動程序用於 BLDC 馬達功率階段(另一個項目),因此我決定寫信給您以尋求幫助選擇 BOOST 的正確驅動程序。

以下是我的交錯 BOOST 轉換器的電路圖。 電源階段由 uC 控制。

 

przem_s_0-1702151441809.png

 

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/Gate-Driver-ICs/Selecting-MOSFET-driver-for-BOOST-DC-DC-converter/m-p/656311

0
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

親愛的 @przem_s

來自英菲尼翁的問候

您也可以在 Boost 模式下操作此驅動程序 2EDL8x2x,此驅動器 IC 的優勢具有 2 個單獨的 PWM 輸入,用於高和低。

因此,您可以根據增壓操作從微控制器生成 PWM,並將它們提供給此驅動程序相關輸入。

但請確保交換器節點電壓必須小於驅動程序的啟動程序功能。

謝謝你

 

最好的問候,

希瓦納加·馬爾斯瓦拉勞

 

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/Gate-Driver-ICs/Selecting-MOSFET-driver-for-BOOST-DC-DC-converter/m-p/656835

0
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

謝謝你的答复。

我想詢問關於控制 PWM 信號水平。 我想從 3.3V uC 省略 3.3 到 5V 電平轉換器和直接控制驅動程序。 在驅動程序的 DS 中,寫了 PWM 輸入的 TTL 級別,但在表格中,電壓水平似乎與 3.3V 系統兼容。

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/Gate-Driver-ICs/Selecting-MOSFET-driver-for-BOOST-DC-DC-converter/m-p/657327

0
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

親愛的 @przem_s

來自英菲尼昂的問候。

是的,根據數據表輸入 PWM 信號可以與 3.3V 邏輯信號兼容。

但是,請確保邏輯信號必須超過邏輯閾值等級。

因為它們非常接近 3.3V 電平。

SivaBommadevara_0-1702373337092.png

 

SivaBommadevara_1-1702373369868.png

 

謝謝你

最好的問候,

希瓦納加馬爾斯瓦拉勞。

 

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/Gate-Driver-ICs/Selecting-MOSFET-driver-for-BOOST-DC-DC-converter/m-p/658023

0