通道 B 上的 2ED4820-EM ITRIP

Tip / 登入 to post questions, reply, level up, and achieve exciting badges. Know more

cross mob
lock attach
Attachments are accessible only for community members.
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

你好

我有 3 個閘極驅動器 2ED4820-EM。在所有 3 個通道上,我 CAN 單獨切換通道 A,沒有任何問題。但在所有 3 通道 B 報告 ITRIP,只要我將其設置為 ON.編輯:它報告 ITRIP 在我想要設置為 ON 的一個芯片上,但所有 3 都有相同的行為。

我無法弄清楚問題是什麼。 我已經在這裡發布了我的設計,似乎沒問題。 我玩過濾器和空白時間,但沒有成功。

此外,我 CAN 在示波器上看到通道嘗試開啟但立即再次關閉。我應用了在通道 A 上工作的相同負載。

任何幫助非常感謝。

謝謝

安迪

1 解決方案
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

嗨,安迪,

感謝您的信息,我會檢查它。

問候,

祥瑞

在原始文章中檢視解決方案

0
18 回應
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

嗨,

請檢查本章是否對您有幫助。

Xiangrui_0-1695174601936.png

 

問候,

祥瑞

 

0
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

嗨祥瑞

謝謝你的回复。 我已經檢查過這個,但沒有成功。 在手冊中還提到過電流會關閉兩個通道。 所以我想通道交叉控制不會有任何影響。

我 CAN 開啟和關閉連接到通道 A 的負載,但連接到通道 B 的相同負載將觸發 ITRIP。

什麼可能導致這種行為?

再見

安迪

0
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

嗨,

我仔細檢查了你的示意圖。

現在我的問題是,如果 48V_OUT3 和 48V_OUT4 在測試過程中連接相同的負載?

問候,

祥瑞

0
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

你好

謝謝你的分析。

不,我連接了不同的負載,但只是為了使我沒有打開的加載失敗。 這意味著我有負載 X(100 歐姆電阻)和負載 Y(33 歐姆電阻)。 我將加載 X 連接到通道 A 並將 Y 加載到通道 B,然後我只切換通道 A 而沒有任何故障。 然後我只切換通道 B,但它立即報告 ITRIP。 當我交換加載 X 並加載 Y 時,同樣的事情,所以它不依賴於負載。 切換兩個通道也會報告 ITRIP,而且兩個通道都會關閉。

最好的問候

安迪

0
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

嗨,安迪,

聽起來很奇怪 由於通道 B 是高歐姆路徑,因此如果通道 A 沒有,則在相同的負載下,它不應該觸發過電流。

然後我認為這可能是由於在通道 B 開關期間的湧入電流引起的。

你能否捕獲電流波形,或者只是改變一個更小的分流電阻來檢查這個?

問候,

祥瑞

0
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

嗨,安迪,

問題是否已解決或有任何更新?

問候,

祥瑞

0
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

你好

對不起,遲到的回复。 不,我還在調查 我會盡快發布更新。

謝謝

安迪

0
lock attach
Attachments are accessible only for community members.
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

你好

我改為 3kohm,但它是一樣的。 通道 A 的工作原理,通道 B 導致 ITRIP,與 3Kohm 負載單獨切換時。

在以 1kHz 應用 50% 工作週期時,我捕獲了電流。 電源供應器為 31 伏 /11 安,負載為 33 歐姆。

通道 B 會在非常短暫的「開啟」狀態之後造成 ITRIP。 我嘗試了一個 2ED4820,其中兩個通道相同,這意味著沒有附加在通道 B 上的預充電電阻器。

因此,兩個通道的設置是相同的。

任何幫助非常感謝。

再見

安迪

0
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

嗨,安迪,

我想我需要更多細節以進一步分析。

1.電源 11A 表示電流限制,對吧?

2. 你捕獲的電流雖然分流電阻器,對吧?

3.請在寄存器中提供資料。

謝謝,

祥瑞

0
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

你好

1.是的,最大電流限制為 11A。

2.通過導線上的安培箝位捕獲電流到負載(33Ohm 電阻器)

3.我在 CSAG_OCTH 上嘗試了幾個設置。

-電流感測放大器增益我總是留在 0x111-> 47.7V/V

-目前的感測位置設定為高側位置 CSA_HSS = 1

-電流感測輸出負載調整已通過 CSA_COUTSEL = 0 和 1 兩種設置進行了測試

-過電流閾值進行了所有四種可能性 OCTH = 0,1,2,3 進行了測試。

在每個設置的結果是相同的-通道 B 上的 > ITRIP

 

最好的問候

安迪

 

0
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

嗨,安迪,

您的設置中的 VDD 是什麼?

如果 VDD = 5V,那麼當設置 CSAG = 111 和八分 = 0 時,5.24A 將觸發它翻錄。

因此,請首先檢查 Itrip 是否仍將使用 CSAG= 000 觸發。

下一步,如果需要低 OC 閾值,那麼我們檢查是否CAN降低突波電流。

問候,

祥瑞

0
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

嗨祥瑞

我的 VDD 是 3.3V。

如果我將 CSAG 更改為 000 和 OCTH = 11,那麼我沒有得到 ITRIP,雖然我得到標準輸入 = 0x80(失敗)和 CHDIAG = 0X80 以及(意思是 VCP_UV)。

當我更改 OCTH = 01 時,我再次獲得 ITRIP。

所以我仍然無法切換通道 B。

BR

安迪

0
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

嗨,安迪,

這是有道理的,因為 3.3V VDD 的閾值低於 5V VDD。

而且,只有通道 B 觸發 CPUV 也很奇怪。

"一旦 VCP-VBAT 電壓低於 VCP_UV_L 閾值,VCP_UV 位元就會設定為 1。"

我再次檢查了你的示意圖,沒有找到任何不合適的電容器。

那麼你能否在通道 B 切換和 CPUV 觸發期間提供 VCP 和 Vbat?

此外,如果可能的話,我想查看您的 PCB 佈局。

問候,

祥瑞

0
lock attach
Attachments are accessible only for community members.
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

嗨祥瑞

請找到附件的圖片。

測試半:

vBAT = 31V,負載 = 33 歐姆,首先只切換通道 A,然後通道 B。沒有 PWM 只是打開。 在通道 B 開關上,CHDIAG 報告 0X80,VCP_UV。

我還附上了佈局中的圖片。 如果你還需要什麼,就讓我知道。

謝謝你和最好的問候

安迪

 

0
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

嗨,安迪,

感謝您的信息,我會檢查它。

問候,

祥瑞

0
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

你好

謝謝你的調查

我製造了 2 個原型板。 每個都有 3 個芯片。 在另一個板上,不幸的是,當我嘗試使用閘極驅動器切換重負載時,我不幸地損壞了 SPI 總線,因此我無法進一步測試另一個板。

謝謝

安迪

0
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

嗨,安迪,

新設備是否有更新?

我們發現了低電壓的另一個可能原因是長的電源線。

因此,請告訴我,如果您使用更長的電源線,然後加載一條。

問候,

祥瑞

0
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

嗨祥瑞

對不起延遲。

我認為這與此有任何關係,因為電纜長約 20 厘米,並且在通道 A 上的所有芯片上都可以正常工作,但沒有通道 B。

由於您可以驗證設計不錯,因此我將生產另一個板並再次檢查。

謝謝

安迪

0