公告

大中华汽车电子生态圈社区并入开发者社区- 更多资讯点击此

Tip / 登入 to post questions, reply, level up, and achieve exciting badges. Know more

cross mob

欢迎来到英飞凌开发者社区

  • 118450 讨论

  • 118328 成员

  • 76494 解决方案

filter icon

最新讨论

jnagy
USB superspeed peripherals
I am working on an application which sends UVC data over the GPIF data bus but there isn't a guarantee that the final write of my data packet will con... Show More
Translation_Bot
PSoC™ 6
親愛なるインフィニオンサポートチーム、   私は組み込みエンジニアのAarathi Sankarです。 私は現在、PSoC6マイクロコントローラを含むプロジェクトに取り組んでおり、Modustoolbox開発環境を利用しています。 私はいくつかの技術的な質問に遭遇しましたが、私のプロジェクトの成功を... Show More
Translation_Bot
PSoC™ 6
親愛的英飛凌支援團隊,   我是 Aarathi Sankar,嵌入式工程師。 我目前正在開發一個涉及 PSoC6 微控制器並利用 Modustoolbox 開發環境的專案。 我遇到了一些技術問題,非常感謝您協助解決這些問題,以確保我的專案成功。   我正在嘗試使用工具箱中提供的 HAL 庫透過 G... Show More
Translation_Bot
PSoC™ 6系列MCU
亲爱的英飞凌支持团队   我是阿拉提-桑卡尔(Aarathi Sankar),嵌入式工程师。 我目前正在开发一个涉及 PSoC6 微控制器并使用 Modustoolbox 开发环境的项目。 我遇到了一些技术问题,希望您能协助解决,以确保我的项目顺利进行。   我正试图使用作为工具箱一部分提供的 HA... Show More
aarathisankar
PSoC™ 6
Dear Infineon Support Team,   I am Aarathi Sankar, Embedded Engineer. I am currently working on a project involving the PSoC6 microcontroller and util... Show More
Translation_Bot
智能电源开关
你好,专家、 我正在设计 BTS7040-2EPA 原理图。 我有问题: 1.关于数字引脚上的保护电阻,建议使用 4.7k。 请问这个值是如何计算出来的? 2. 数据表还提到“接地丢失期间必须关闭 BTS7030-2EPA 输出”。 我不太明白 4.7k 电阻器怎么能帮助关机? 如果连接的是 0 ... Show More
Translation_Bot
智能電源開關
專家您好, 我正在設計 BTS7040-2EPA 原理圖。 我有疑問: 1. 數位腳位保護電阻建議4.7k。 您能告訴一下這個數值是如何計算的嗎? 2. 資料表也提到,「在接地遺失期間需要關閉 BTS7030-2EPA 輸出」。 我不太明白4.7k電阻如何幫助關閉? 如果接0歐姆電阻怎麼辦? 無法關... Show More
Translation_Bot
スマート パワースイッチ
こんにちは専門家、 BTS7040-2EPAの回路図を設計しています。 質問があります: 1. デジタル端子の保護抵抗については、4.7kを推奨します。 この値がどのように計算されるのか教えてください。 2. データシートには、「接地損失時に BTS7030-2EPA 出力をオフにする必要がある」と... Show More
Translation_Bot
EZ-PD USB Type-C
亲爱的, 我是新手 我想学习重新刷新笔记本电脑主板上的编程芯片 CYPD6227。 芯片编程需要使用哪些工具,还需要哪些资源? 如有任何帮助,我们将不胜感激。 谢谢。 Show More
Translation_Bot
USB EZ-PD Type-C
愛しい 初心者はこちら。 ラップトップのマザーボードでプログラミングチップCYPD6227を再フラッシュする方法を学びたいです。 チップのプログラミングにはどのようなツールを使用し、他にどのようなリソースが必要ですか? どんな助けでもいただければ幸いです。 ありがとうございます。 Show More