公告

大中华汽车电子生态圈社区并入开发者社区- 更多资讯点击此

Tip / 登入 to post questions, reply, level up, and achieve exciting badges. Know more

cross mob
赵小英
Employee
Employee
10 questions asked 10 sign-ins 5 questions asked

英飞凌官微的问询,ice2pcs01g和ice2pcs05g两款芯片最高功率可以做多大,是否可以完全替代ti的ucc28180d

0 点赞
1 解答
Neo_Qin
Moderator
Moderator
Moderator
5 likes given 250 replies posted 250 sign-ins

Hi @赵小英 ,

Infineon ICE2PCS01G与ICE2PCS05G完全可以替代TI的UCC28180,它们都是连续导通模式(CCM)PFC控制器,开关频率可调节(可调节范围大致相同),支持宽范围输入电压,集成了逐周期峰值电流限制和相似的过压、过流保护功能,且完全引脚兼容。

很难具体给出每款芯片可支持的最大功率,这取决于芯片的过流保护限制阈值和您的电流采样电阻选取。大致来讲,他们都适合100W~few KW的应用场合。

在最严格的条件下(输入电压最低时),Infineon ICE2PCS0xG的最大输出功率可参考以下图片(下图中R1为采样电阻,更多详细资料请参考ICE2PCS0xG芯片手册第3.41章 ):

Neo_Qin_0-1672309945874.png

通过对芯片内部回路的分析,有助于您分析 每个芯片可支持的功率范围:Infineon ICE2PCS0xG与TI UCC28180在Isense pin(pin3)均集成了软过流保护(SOC)和峰值过流保护(PCL),根据您选择的采样电阻值大小,通过芯片手册提供的过流保护阈值进行反推,即可确定具体应用可实现的最大电流(即功率)。

Neo_Qin_2-1672311615518.png

请注意,由于内部运放的放大倍数与比较器阈值设置不相同,因此上图中红框圈出的两组阈值参数不可直接进行对比。

Regards,

Neo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

在原帖中查看解决方案

0 点赞
1 回复
Neo_Qin
Moderator
Moderator
Moderator
5 likes given 250 replies posted 250 sign-ins

Hi @赵小英 ,

Infineon ICE2PCS01G与ICE2PCS05G完全可以替代TI的UCC28180,它们都是连续导通模式(CCM)PFC控制器,开关频率可调节(可调节范围大致相同),支持宽范围输入电压,集成了逐周期峰值电流限制和相似的过压、过流保护功能,且完全引脚兼容。

很难具体给出每款芯片可支持的最大功率,这取决于芯片的过流保护限制阈值和您的电流采样电阻选取。大致来讲,他们都适合100W~few KW的应用场合。

在最严格的条件下(输入电压最低时),Infineon ICE2PCS0xG的最大输出功率可参考以下图片(下图中R1为采样电阻,更多详细资料请参考ICE2PCS0xG芯片手册第3.41章 ):

Neo_Qin_0-1672309945874.png

通过对芯片内部回路的分析,有助于您分析 每个芯片可支持的功率范围:Infineon ICE2PCS0xG与TI UCC28180在Isense pin(pin3)均集成了软过流保护(SOC)和峰值过流保护(PCL),根据您选择的采样电阻值大小,通过芯片手册提供的过流保护阈值进行反推,即可确定具体应用可实现的最大电流(即功率)。

Neo_Qin_2-1672311615518.png

请注意,由于内部运放的放大倍数与比较器阈值设置不相同,因此上图中红框圈出的两组阈值参数不可直接进行对比。

Regards,

Neo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 点赞