公告

大中华汽车电子生态圈社区并入开发者社区- 更多资讯点击此

Tip / 登入 to post questions, reply, level up, and achieve exciting badges. Know more

cross mob

电源管理芯片 论坛讨论

wangchenyu
电源管理芯片
hi        could you please tell me how long i should send the normal FSP  signal from MCU sides in oder to make sure the 35584 can not detect the Err ... Show More
独秀一郎
电源管理芯片
哪位清楚非标准CANFD与标准CANFD的区别具体体现在哪些方面?
独秀一郎
电源管理芯片
已知CNAFD配置寄存器Can_FNBTR中FTSEG1 、FTSEG2、FSJW、FBRP怎么计算波特率,以及采样时间 ?谁有现成的公式?
独秀一郎
电源管理芯片
TC275芯片利用CANFD传输数据时,传输延迟补偿寄存器怎么配置,TDCV和TDCO分别配置成多少?
华仔一吼就
电源管理芯片
刚刚入手92104,请问各位大神CP针脚接出来的三极管是什么作用?
ZHHQ123
电源管理芯片
因为之前一直没有使用过TLE82453-3SA,有没有相关的实例代码可以分享一下的?
WDS
电源管理芯片
在创建CANFD 消息时,将msg->fastBitRate =TRUE会导致CAN FD消息发送失败。以下是部分代码: //CAN FD消息发送 IfxMultican_Message_longFrameInit(&txMsg_fd, id_fd, IfxMultican_DataLengthCo... Show More
yyj_4796816
电源管理芯片
急需!现在有个项目考虑采用这个芯片方案,但对于部分技术细节我不太确定。请帮助!1. S6AL211A94有串口,是不是我可以任意连接具有串口的模块,比如WI-FI, Bluetooth? 或者可以用电脑的串口助手软件来向S6AL211A94发指令,并接收它的响应?2. S6AL211A94的串口电压... Show More
witness24
电源管理芯片
现象:基于TC277开发,用CANoe采样工具发现部分报文丢帧(丢帧报文周期为5s和1s),通过分析数据得知,丢帧的时间点正好有CANoe模拟节点的TX error(bit error),所以初步判断是错误帧导致了CAN 报文丢帧。 问题:请问各位大神,如何检查芯片是否设置了报文重发机制?
John_wang
电源管理芯片
1,7系高边电流采样电路和6系高边不一样,不知道是基于什么原因。 2,7系电流采样电路DZ1为什么要选7V,而MCU电压一般是5V。 3,Rsense 功率一般推荐选取多少W
讨论版信息

电源管理芯片

"与电源管理相关的讨论区,涵盖以下产品类别: OPTIREG™ PMIC OPTIREG™ SBC OPTIREG™ 线性产品 OPTIREG™ 交换器 DC-DC 转换器 交流-直流电源转换 汽车传统动力系统芯片 无线充电芯片 隔离式工业接口 非接触式电源和传感向芯片 固态继电器 发布您的技术问题或浏览现有内容!"