公告

大中华汽车电子生态圈社区并入开发者社区- 更多资讯点击此

Tip / 登入 to post questions, reply, level up, and achieve exciting badges. Know more

cross mob

电源管理芯片 论坛讨论

wangchenyu
电源管理芯片
hi        could you please tell me how long i should send the normal FSP  signal from MCU sides in oder to make sure the 35584 can not detect the Err ... Show More
luzd2009
电源管理芯片
对照TLE7184F的datasheet推荐的电路设计的原理图 ,7184却不能正常工作这是为什么?
小4代
电源管理芯片
想了解一下电源电压从0开始缓慢上升,到多少V的时候芯片开始正常工作?
wxj
电源管理芯片
1. 我在调制TLF35584发送解锁命令(0x8756,0x87DE,0x86AD,0x8625) ,然后读取PROTSTAT 寄存器返回 0xF1,说明寄存器未解锁,不知道什么原因 2. TM引脚接到5V,读取GTM返回0x02, 说明在normal mode ,不是应该在Test mode才对... Show More
Jenny123
电源管理芯片
有没有大神知道,TLF35584的 safe state 如何测试验证。以及它能实现的功能?
qq963598371
电源管理芯片
TLE82453可以驱动,有输出,电流表测量输出较为准确。 设置反馈方式是CFB = 0,读取反馈电流,Current FB和Period FB。手册给的计算方式是:Current Average = 1.5*CurrentFB /PeriodFB(手册中关于CurrentFB和PeriodFB都没... Show More
chengeer
电源管理芯片
两套绕组独立控制,冷备用,同时只有一套绕组工作。当高压绕组切换到低压绕组时该怎么切换?需要加延时还是需要电机先停下来再切换?高压绕组的6个IGBT是要全打开还是正极侧闭合或负极侧闭合?
hou
电源管理芯片
买不起tlf35584转用tle9261,现在发送控制指令没有按照指令响应,但是读回来的状态都能对应,请问大家有用过的吗,这个应该怎么处理,谢谢!
孤星
电源管理芯片
初学CANoe,百度的教程所用的软件版本都比较低,我用的10.0版本。谁有没有相关的教程,请发我学习一下。
骆_
电源管理芯片
我要生产电动汽车充电器,找谁联系方案
来自南方的天空
电源管理芯片
电动汽车使用哪种类型的电机会更有优势?
讨论版信息

电源管理芯片

"与电源管理相关的讨论区,涵盖以下产品类别: OPTIREG™ PMIC OPTIREG™ SBC OPTIREG™ 线性产品 OPTIREG™ 交换器 DC-DC 转换器 交流-直流电源转换 汽车传统动力系统芯片 无线充电芯片 隔离式工业接口 非接触式电源和传感向芯片 固态继电器 发布您的技术问题或浏览现有内容!"