公告

大中华汽车电子生态圈社区并入开发者社区- 更多资讯点击此

Tip / 登入 to post questions, reply, level up, and achieve exciting badges. Know more

cross mob

电源管理芯片 论坛讨论

wangchenyu
电源管理芯片
hi        could you please tell me how long i should send the normal FSP  signal from MCU sides in oder to make sure the 35584 can not detect the Err ... Show More
小健668
电源管理芯片
目前我能通过寄存器让电源芯片管脚使能,比如电源调高,但是使能以后立马就进入了failure模式,请教一下这种情况应该怎么处理? 是要先设置watchdog么,我即使一开始先设置watchdog 也不行
witness24
电源管理芯片
TC3xx系列芯片哪个寄存器是控制CAN BUS off自恢复的?有大神知道吗?
zyx520
电源管理芯片
本人尝试用TC1782对TLE9180进行初始化配置(configuration mode),1782已经成功发出24位数据,但是9180无法进入到configuration mode. 我们用示波器看到err引脚没有被拉低。 请求大神加我 扣扣讨论下 412116114
sjhdaflafjk
电源管理芯片
Aurix的 CAN有个 Gateway 模式,能自动实现 msgobj 层面的信息传输,没有做过具体的应用,不知道这个模式在什么场景下使用呢?
智能小车Aurix单片机授权3
电源管理芯片
我是这么理解的,节点相当于车上的开关,灯具。ID是节点的名字,那报文什么,发的数据吗
迷途小码农
电源管理芯片
我正在调试 TC234 demo board 请问如何为FSP配置适当的频率 去启动 TLF35584 的 error monitoring 功能? 有相关的demo code 吗?
番仔薯
电源管理芯片
TLE7239GS与TLE7239SL的区别是?TLE7239GS相对于TLE7239SL做了哪些升级呢
CheneyMei
电源管理芯片
谁了解AIKW75N60CT中的C表示什么意思吗?英飞凌单管,ATV的。查了很多资料查不到啊
飘雪
电源管理芯片
使用TLE 6250设计CAN收发器接口电路,拼配51uH共模电感时,CAN电平信号产生正弦波震荡。
智能小车Aurix单片机授权3
电源管理芯片
1.35584那么多状态,上电后是INIT状态吗? 2.是不是只有将22脚MPS与QVR脚连起来,才能进入编程模式,网上说是进入调试模式,不懂编程模式和调试模式有什么区别。 3.还有就是,这款芯片的输出电压可以通过编程调整吗?我听同事说可以,同事没研究过,我找了一下,也不是很确定。 4.接第一个问题... Show More
讨论版信息

电源管理芯片

"与电源管理相关的讨论区,涵盖以下产品类别: OPTIREG™ PMIC OPTIREG™ SBC OPTIREG™ 线性产品 OPTIREG™ 交换器 DC-DC 转换器 交流-直流电源转换 汽车传统动力系统芯片 无线充电芯片 隔离式工业接口 非接触式电源和传感向芯片 固态继电器 发布您的技术问题或浏览现有内容!"