公告

大中华汽车电子生态圈社区并入开发者社区- 更多资讯点击此

Tip / 登入 to post questions, reply, level up, and achieve exciting badges. Know more

cross mob

电源管理芯片 论坛讨论

wangchenyu
电源管理芯片
hi        could you please tell me how long i should send the normal FSP  signal from MCU sides in oder to make sure the 35584 can not detect the Err ... Show More
迷途小码农
电源管理芯片
我正在调试 TC234 demo board 请问如何为FSP配置适当的频率 去启动 TLF35584 的 error monitoring 功能? 有相关的demo code 吗?
番仔薯
电源管理芯片
TLE7239GS与TLE7239SL的区别是?TLE7239GS相对于TLE7239SL做了哪些升级呢
CheneyMei
电源管理芯片
谁了解AIKW75N60CT中的C表示什么意思吗?英飞凌单管,ATV的。查了很多资料查不到啊
飘雪
电源管理芯片
使用TLE 6250设计CAN收发器接口电路,拼配51uH共模电感时,CAN电平信号产生正弦波震荡。
智能小车Aurix单片机授权3
电源管理芯片
1.35584那么多状态,上电后是INIT状态吗? 2.是不是只有将22脚MPS与QVR脚连起来,才能进入编程模式,网上说是进入调试模式,不懂编程模式和调试模式有什么区别。 3.还有就是,这款芯片的输出电压可以通过编程调整吗?我听同事说可以,同事没研究过,我找了一下,也不是很确定。 4.接第一个问题... Show More
小4代
电源管理芯片
如题,外部用12V直流电源接一个100欧左右的电阻,串接一个电流表,再接到TLE8718SA的某个输出脚,且输出脚处于开路状态,测得的漏电流竟有5mA之多,数据手册上描述的仅有5uA。难道是哪里需要配置的吗?
鹏2018
电源管理芯片
英飞凌有能够直接替代NXP TJA1041 的CAN芯片吗?
鹏2018
电源管理芯片
英飞凌有哪些SBC芯片合适用来做整车控制器的?
青柠笑笑
电源管理芯片
如果并行通道短路,两个通道可能先后关断,从而给后关断的通道造成额外的热应力。为了避免这种情况发生,怎么办?
挣扎
电源管理芯片
9180上桥GHx输出是不是就是和上桥输入IHx完全相反的?感觉有点奇怪啊。测得时候上下互补波形输入时,上桥波形12-22V之间波动,并且波形和输入的完全相反,而且MOS一直导通,导致下桥没输出。直接让上下桥直通(输入波形)反而波形输出正常了,因为下桥输出是正常的,但是上桥则是和输入波形完全想反。所... Show More
讨论版信息

电源管理芯片

"与电源管理相关的讨论区,涵盖以下产品类别: OPTIREG™ PMIC OPTIREG™ SBC OPTIREG™ 线性产品 OPTIREG™ 交换器 DC-DC 转换器 交流-直流电源转换 汽车传统动力系统芯片 无线充电芯片 隔离式工业接口 非接触式电源和传感向芯片 固态继电器 发布您的技术问题或浏览现有内容!"