公告

大中华汽车电子生态圈社区并入开发者社区- 更多资讯点击此

Tip / 登入 to post questions, reply, level up, and achieve exciting badges. Know more

cross mob

电源管理芯片 论坛讨论

wangchenyu
电源管理芯片
hi        could you please tell me how long i should send the normal FSP  signal from MCU sides in oder to make sure the 35584 can not detect the Err ... Show More
NickLiu
电源管理芯片
关于TLF35584 的驱动代码,哪里可以下到, 看到有个乾勤的视频有讲过, 没有找到下载的的地方, 哪位兄弟手里有的话能不能分享一下, 谢谢!
Jacky_Deng
电源管理芯片
  Lite SBC Fighting Guide,Lite SBC Competitive Product Proposition等文件均无法访问,上电后TLE9461-3ES V33如何配置OTP文件,使其满足我们需求的输出? Show More
Bellawu
电源管理芯片
来自一位客户的咨询,麻烦帮忙解答,越详细越好,有图有真相,可以适当提供一些英飞凌解决方案和产品推荐。 新能源汽车的电池管理系统BMS是否需要达到ASIL-D 级标准?国家现在是否有强制规定要求BMS达到ASIL-D标准?如果没有规定,将来是否会要求这个标准? 正在使用PowerPC架构的MPC56X... Show More
MS_19060803
电源管理芯片
いつもお世話になっております。 以前にもICE3BR2280JZとICE5BR2280BZの許容消費電力に関して問い合わせましたが、 再度質問いたします。 ICE3BR2280JZの許容消費電力は下記のグラフになります。 ICE5BR2280BZの許容消費電力は下記のグラフになります。 以前にI... Show More
莱笙
电源管理芯片
在调试睡眠唤醒,发现进入睡眠后无法用特定的ID 唤醒,SWT_STAT=0x44,睡眠的指令能够执行完成
xinruide
电源管理芯片
SBC芯片TLE9261-3BQXV33配置选择性唤醒功能,按手册的流程图进行了配置,每个寄存器设定check都OK的。下电时(调试断点查看SWK_STAT SYNC == 1 && SWK_SET == 1 && WUF == 0 && WUP == 0. 正确)。进入sleep后,发送特定CA... Show More
ljdljdl
电源管理芯片
35584在没有任何SPI通信的情况下报了Protected configuration double bit error ,请问有没有谁碰到过?按道理来讲任何软硬件手段都不太可能制造出该故障,但它确实报了出来,而且是多件多次随机低频次发生。求大神帮忙分析一下原因。
汤自宁
电源管理芯片
TLF35584降压DCDC有输出,所有LDO均没有输出,是什么原因?
xinlangzaihou
电源管理芯片
目前我们正在开发TLF35584的复杂驱动,参考SEooc文档中的[SM_SPI_01] 要求当TLF35584接收到奇偶校验异常数据后,将会触发INT中断。我们想的是在TLF35584接收到异常中断后,会立即响应,此时我们立刻重发当前数据来实现该功能。但是实际测试结果是,TLF35584在接收到奇... Show More
qiming
电源管理芯片
OUT21-24端口开路诊断是需要将OEConfig2中的使能位关掉才能诊断,那么请问诊断完成后该怎么打开驱动呢
讨论版信息

电源管理芯片

"与电源管理相关的讨论区,涵盖以下产品类别: OPTIREG™ PMIC OPTIREG™ SBC OPTIREG™ 线性产品 OPTIREG™ 交换器 DC-DC 转换器 交流-直流电源转换 汽车传统动力系统芯片 无线充电芯片 隔离式工业接口 非接触式电源和传感向芯片 固态继电器 发布您的技术问题或浏览现有内容!"