你好,

我正在使用REFWLCTX15WC1参考设计和Modus Toolbox提供的源代码,并试图将输出发射器功率限制在6W以下。 我有一个功率接收器在 BPP 模式下请求 10W,所以功率发射器在 BPP 模式下输出 8W,这会导致 OTP 事件。 在源代码的 config.xml 文件中,我知道在哪里可以限制 Vbridge 上的电压。 但是当我将电压限制在5.5V时,电流会增加到1.5A,从而再次产生8W的输出。 不幸的是,我无法控制电源接收器在请求什么。 因此,我正在尝试限制发射机侧的功率传输。 如有任何帮助或建议,将不胜感激。 谢谢!

0 点赞
1 回复
lock attach
Attachments are accessible only for community members.
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

@iCatlett

英飞凌提供无线充电配置工具。该工具允许您配置和编程 WLC IC。要将发射器的输出功率限制在 6 瓦以内,请在安装工具 1 之后按照以下说明进行操作。

转到 “文件”,然后单击 “从固件文件"读取” "。
2。选择 “线圈部分”,然后选择 “"操作” "。
3。 在操作部分,您 CAN 找到“EPP 势功率(x0.5 瓦特)"和"保证功率(x0.5 瓦)"。 将此值更改为 12。请注意,在该字段中输入的值是 0.5 瓦特的倍数。随附屏幕截图供您参考。
4。保存这个.cycad 文件并更新到固件文件。

问候,
Kanahaiya

0 点赞