项目方案咨询
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
项目1. 输入三相176-456VAC 输出310V 5A +24V 15A -24V 15A

项目2 输入三相176-456VAC 输出400V 5A +24V 8A -24V 8A

项目3 输入90-277VAC 输出88V 30A 带CAN

项目4 输入90-277VAC 输出88V 5A 不带CAN

0 点赞
1 回复
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

Hi @kuen-qin ,

感谢您对英飞凌产品的关注。

我注意到您在“Adapters and Chargers”板块发布了相似的问题,链接如下:

https://community.infineon.com/t5/Adapters-and-Chargers/%E7%94%B5%E6%B1%A0%E5%8C%96%E6%88%90%E5%8F%8...

我已经在该问题下做了初步回复。

我建议将问题集中于Adapters and Chargers”板块下以方便我们讨论,希望您的理解。

BR,

Neo

0 点赞