我在板上使用IR38060,它有时会燃烧,但不知道是什么原因造成的。
我已经测试了一些案例,但无法弄清楚原因。

当 IC 烧掉时,输入线中的保险丝变成了棕色。
因此,我认为输入电压过高可能会导致问题,并进行了测试,以查看过电压进入时会发生什么
结果是:过压(30V)输入-> IR38060 OVP 工作且未烧毁

我认为的另一种选择是使用输出电压的负载有问题。
我没有测试输出电压部分,因为它看起来太危险了

这些是电源规格和 IC 烧毁后与地短路的引脚
1.Vin:18V/Vout:12
V 2.PVIN(引脚# 1)、V1V8(引脚# 20)、VCC(引脚# 22)、SW(引脚# 24)

非常感谢你的帮助谢谢

0 点赞
1 解答
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

你好 @Andy_C123

假设开关节点不超过 25V,建议的最大工作范围为 16V。

如果您在 18V 电压下工作,则该器件可能会由于该器件运行期间的开关节点峰值而出现故障。

通常建议在 RBOOT 处使用 1 欧姆用于 PvIN > 12V,但如果你使用 0 欧姆而不是 1 欧姆,则不会导致任何故障。

我们要求您提供以下详细信息:

  • PCB 的电路板文件
  • 受损部件的 GUI 中状态窗口的屏幕截图(请参阅下面的屏幕截图)

Nishanth_1-1698905213699.png

 

  • 从受损部件的 GUI 中读取温度(请参阅下面的屏幕截图)

Nishanth_0-1698905042703.png

问候,

Nishanth

 

 

 

在原帖中查看解决方案

0 点赞
11 回复数
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

你好 @Andy_C123

感谢您为英飞凌社区做出的贡献。

我们正在分析您的问题。

请您提供原理图和完整规格。

故障期间的工作负载电流是多少?

您是在模拟模式还是数字模式下操作零件?

如果开关节点不得超过 25V,则推荐的最大输入总线电压为 16V。

Nishanth_0-1697787805005.png

如果可能,请分享开关节点的波形?

问候,

Nishanth

0 点赞
lock attach
Attachments are accessible only for community members.
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

谢谢你的帮助

我在下面附上了原理图,规格是

1。pVin:18V,RS+(引脚# 10):与 DPS_CH2_FORCE 节点相同

2. 负载电流:它是一个控制器,负载电流不是恒定的,但它使用的最大电流为2.5A

3。IC 在数字模式下运行

4. 使用交流耦合模式捕获开关节点波形

最后,正如你上面提到的,当我使用 30V 作为输入电压时,我检查了 OVP 工作正常,芯片没有烧毁

谢谢

0 点赞
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

你好 @Andy_C123

感谢您提供的数据。

请捕获 16V 和 18V 输入电压下的直流耦合开关节点波形,如评估板用户指南第 6 页所示IR38060。

问候,

Nishanth

 

0 点赞
lock attach
Attachments are accessible only for community members.
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

我在不同的负载下连接了带有 18V 输入和 12V 输出的开关节点波形。

这些信号是在电路板正常工作时捕获的。

目前我无法提供 16V 输入信息。

 

谢谢

0 点赞
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

你好 @Andy_C123

请提供以下数据:

  1. 在不限制 CRO 带宽的情况下共享交换机节点的波形。 捕获引脚 24 和引脚 23 之间的开关节点波形。
  2. 如果可能,分享烧焦部分的照片。
  3. 当零件出现故障时,你能测量它的温度吗?
  4. 如果可能的话,你能否在故障期间捕获 Switch 节点、Vout 和 Vin?

问候,

Nishanth

0 点赞
lock attach
Attachments are accessible only for community members.
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

感谢您的回复。

在捕捉波形之前我有一些问题

1。在不限制 CRO 带宽的情况下共享交换机节点的波形。 捕获引脚 24 和引脚 23 之间的开关节点波形。

-我不明白 CRO 是什么意思。 你能解释一下 CRO 代表什么以及它意味着什么吗? 另外,我只能在板上捕获正常IR38060的波形。 那是你需要的吗?

2。如果可能,分享烧焦部分的照片。

-我附上了下面的图片

3。当零件出现故障时,你能测量它的温度吗?

-抱歉,它是随机发生的,不是很频繁。很难捕捉到确切的时刻。因此,我与大家分享的波形是 IC 正常工作时的波形

4。如果可能的话,你能否在故障期间捕获 Switch 节点、Vout 和 Vin?

-与问题 #3 的原因相同。

0 点赞
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

你好 @Andy_C123

我指的是你用来捕获开关节点波形的示波器。

请分享IC底部的图片,以识别别针上是否有烧焦的痕迹。

问候,

Nishanth

 

0 点赞
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

我在之前的回复中附上的波形是没有带宽限制的捕获图像。

而且,集成电路的底部看起来和普通的一样。

0 点赞
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

我还有其他问题要问。

1。在 Vin 和 PvIn 上使用 18V 可以吗?

根据 IR38060 数据表,建议对 Vin 和 PVin 使用 16V max,即使两个输入的绝对最大额定值都允许 25V。

我相信使用 18V 不会造成任何严重问题,但我想听听你对此的看法。

2。在数据表的引脚描述部分中,它说,"对于使用PvIN > 12V的应用,串联电阻的值应选择为1欧姆。"。 但是,我使用的是0欧姆而不是1欧姆。 它是否还会导致与 IC 烧录问题有关的问题?

0 点赞
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

每个 IC 的 PVIN 和 SW 之间的电阻是不同的。

烧焦的 PVIN & SW IC 电阻:

1. 159 欧姆

2. 7ohm

3. 打开

0 点赞
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

你好 @Andy_C123

假设开关节点不超过 25V,建议的最大工作范围为 16V。

如果您在 18V 电压下工作,则该器件可能会由于该器件运行期间的开关节点峰值而出现故障。

通常建议在 RBOOT 处使用 1 欧姆用于 PvIN > 12V,但如果你使用 0 欧姆而不是 1 欧姆,则不会导致任何故障。

我们要求您提供以下详细信息:

  • PCB 的电路板文件
  • 受损部件的 GUI 中状态窗口的屏幕截图(请参阅下面的屏幕截图)

Nishanth_1-1698905213699.png

 

  • 从受损部件的 GUI 中读取温度(请参阅下面的屏幕截图)

Nishanth_0-1698905042703.png

问候,

Nishanth

 

 

 

0 点赞