你好,我们正在尝试使用 ICE2HS01 LLC 控制器设计直流/直流转换器。

基于 300w Infeneon 的设计,我们修改了 72 V 直流输入的 Vins 电阻以及 Cr、Lr 和 Lm 的值。

组装后我们得到的电压为 12 V,但在 9-10 安培后电压会下降。

我们观察到的另一个问题是,在4.7安培到5.6安培之间的特定负载电流下,输出中会出现电压故障。

在此范围之后,电压变得稳定。

你能说出这两个问题的根本原因吗。

谢谢。

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/Power-Management-ICs/DC-DC-converter-based-on-ICE2HS01/td-p/655046

0 点赞
2 回复数
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

嗨,苏尼尔,

我相信 300W 参考板是专为 400V 输入电压而设计的。 除了谐振参数的设计/调谐外,补偿和检测电阻器的调谐也是主要要求。 有关反馈设计,请参阅以下话题 https://community.infineon.com/t5/Power-Management-ICs/I-am-trying-to-design-SMPS-using-ICE1HS01G-1-...

 

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/Power-Management-ICs/DC-DC-converter-based-on-ICE2HS01/m-p/656429

0 点赞
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

@sunil1

通过调整开关频率来调节输出电压。 输出电压的调节是通过控制流入光电耦合器集电极的电流来实现的。 当集电极接地时,流经电容器的最大电流就会达到。 FREQ 引脚的等效电阻 Rreg 与 RFMIN 一起决定负载和线路调节期间的最大开关频率。

调整连接到 LOAD 引脚的电阻器以及 FREQ

谢谢,

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/Power-Management-ICs/DC-DC-converter-based-on-ICE2HS01/m-p/659000

0 点赞