公告

大中华汽车电子生态圈社区并入开发者社区- 更多资讯点击此

Tip / 登入 to post questions, reply, level up, and achieve exciting badges. Know more

cross mob

电机控制芯片 论坛讨论

Translation_Bot
电机控制芯片
大家好, 在关闭 PFC 的情况下测试我的定制电路板时,它似乎仍会对总线电压产生影响。 我没有使用制动电阻,过电压水平被定义为 390V。 我发现原因在于 PFC,因为如果我改变 PFC 的电压斜坡,测试用例中的总线电压就会发生变化。 如果采用较低电压的斜坡,总线电压就不会增加这么多(与下图相比)。... Show More
Translation_Bot
电机控制芯片
嗨,你好 我们正在尝试调整 IMC101 以实现 PMSM 的 WM_MOTOR_CONTROL_01 控制。 我们认为当前的反馈效果不错。 但是,当我们尝试使用Flux PLL进行闭环电流控制以进行转子角度反馈(这意味着速度控制回路被禁用)时,我们会看到基电流之上的低频电流纹波。 降低当前控制器带... Show More
Translation_Bot
电机控制芯片
嗨,我正在使用 IMC102T IM564 测试我的 POWER_DRILL2GO COOLDIM_PRG_BOARD 。而且我使用 iMotion 解决方案设计器。这张照片是 DCLINK(偏移 360 伏),输入电流葡萄。 就像在 PFC 控制下会出现画面输入电流尖峰一样。 让我知道 PFC 优... Show More
Translation_Bot
电机控制芯片
如果我将最低运行速度设置为 300 rpm 或更低,那么电机启动似乎没问题。 但是,如果我将最低运行速度更改为 500 rpm,那么电机将无法启动,大约 4 秒钟后我会出现 Flux 失控错误。 当电机运行时,Flex_M 处于良好的范围内。 如果我启用初始角度感应,那么电机将正常运行。 如何在不使... Show More
Translation_Bot
电机控制芯片
嗨, 我正在尝试使用 USB到UART转换器,将其连接到TX / RX 0并使用MCEDesigner对imc102T进行编程。 通常,当参数不在imc102t中时,我 CAN 没有问题。 但是在对固件参数进行编程之后,如果我尝试再次对其进行编程,则会出现以下错误: 要再次编程,我需要按照以下说明... Show More
Translation_Bot
电机控制芯片
用了 arduinopiardsimentsimentdrive 一个12V的直流电机,空载电流0.18A,转电压4A,最大功率 4.34W。本来我选择的是L293,但是后来考虑到一个传送装配配置,使用时很可能转动,所以 SEMBRIDGE CONTROLLECTROL 芯片上迷惑。是不是要选择最大... Show More
lulufish
电机控制芯片
用Arduino板子想驱动一个12V的直流电机 ,空载电流0.18A, 堵转电压4A,最大功率4.34W。 本来我选择的是L293,但是后来考虑到一个传送装置,实际使用时很可能会堵转,所以选择H桥控制芯片上迷惑。是否要选择最大电流超过4A的芯片?   希望工程师可以帮忙解答,介绍如何选择直流电机驱动... Show More
Translation_Bot
电机控制芯片
您好,我正在尝试使用 stm 的 uart 将固件、参数和脚本发送到 imc101t。 现在我只想传达简单的事情,例如连接(0x00 0x6C)和确认连接(0x7E 0x13 0x7E 0x13)。我使用 Rx0 和 Tx0 但收到响应。 我用示波器检查了 Rx 线,没有任何反应。单片机的TX正在成... Show More
讨论版信息

电机控制芯片

本论坛讨论电机控制芯片相关话题-包括iMOTION™, MOTIX™, MADK等