公告

大中华汽车电子生态圈社区并入开发者社区- 更多资讯点击此

Tip / 登入 to post questions, reply, level up, and achieve exciting badges. Know more

cross mob

电机控制芯片 论坛讨论

typpeng1
电机控制芯片
你好,英飞凌团队:目前我们使用的方案是通过TC233上SPI1四根线与TLE94112上SPI四根线进行通讯读取TLE94112的故障诊断信息,目前遇到的问题,当我外部未接入负载且不给TLE94112加驱动时,通过SPI读取诊断信息,12路高低边寄存器未能反馈回开路故障,SYS_DIAG_1 : G... Show More
Translation_Bot
电机控制芯片
你好!我正在尝试使用 IMC101T-F048 和 EVAL-M1-IM535 来让电机旋转。 但我不断收到故障信息:"直流临界过电压" 。 我已按照指南中的说明移除 R6 并替换 R7(0 欧姆)。 项目中配置的各种参数如下: 在直流端,我测量到的电压为 320V,而在直流总线引脚(从原理图上看... Show More
Translation_Bot
电机控制芯片
我想用 IRS21271STRPBF& IRS10752LPBF 控制高电平的 nmos,以驱动 30V/3A 的电机。 这些集成电路的 VDD 为 12V,输入为最大 30KHz 的 PWM。 IRS10752LPBF 没有显示任何 pwm 输入,而 IRS10752LPBF 的最大漏极电压和内部... Show More
Translation_Bot
电机控制芯片
你好, 我正在使用 EVAL-M3-102T 板与 EVAL-M3-IM564 结合来熟悉电机控制软件。 在最终应用中,我们将使用用户 UART 通信来控制 iMotion IC,包括参数集选择。 解决方案设计器已根据应用说明 "处理多个电机/pfc 参数 "进行了设置,但在选择默认设置(参数设置... Show More
Translation_Bot
电机控制芯片
你好, 我目前正在使用 iMOTION IMC101T-T038 运行冰箱压缩机,在高环境温度下启动压缩机时遇到问题。 是否有特定的 iMOTION 设置来改善高温启动? 是否有解决高温启动问题的已知问题或技巧? 预先感谢您的支持和专业知识。 Show More
Translation_Bot
电机控制芯片
您好,我在执行 TLE9183 高压侧短路检测自检时遇到一个问题:引脚 ERR_N 为高电平!!我的步骤如下: 1! 我的步骤如下 1、从正常运行模式进入自检模式。 2、将 0x40 写入寄存器 Sel_st_1(addr.:0x35),然后将 0x40 写入寄存器 Sel_st_1(addr.:... Show More
Translation_Bot
电机控制芯片
我能否在高电平为 12V 的情况下,以 48V/3A 的电压驱动电机? 我找不到任何关于平移器的信息? Show More
Translation_Bot
电机控制芯片
你好, 我目前遇到了几个问题,希望得到帮助。 项目说明: 在脚本编辑器中运行调试会话时,会出现"执行系统故障" 。 BD_ADDR 可以通过以下方式配置: 电机 CPU 负载:57.4% 基本 CPU 负载:6.0% CPU 总负载63.38% 请求帮助:我正在寻找减少 CPU 负载的方法... Show More
Translation_Bot
电机控制芯片
你好,我正试图对 Gain_CSA 进行自检,以检查配置的增益设置是否正确,但遇到了一些问题: 1. 如果我设置寄存器 Misc_ctr 中的 sh_op_gain 位,并且所有 CSA 的增益都是 15.71,那么 ADC 的结果是否等于(Vro + 增益 * VSSC_GTIHV,即 100m... Show More
Translation_Bot
电机控制芯片
我正在使用 IMC101T-T038 进行风扇应用,当使用 uart 控制方法并从 MCEdesigner 运行电机时,速度不会波动。 但在使用 VSP 模式时,速度呈正弦波摆动,VSP 引脚上的电压保持恒定,不会波动。 在附带的视频中,转速变化范围在 100-130 之间,变化幅度很大,从 1... Show More
讨论版信息

电机控制芯片

本论坛讨论电机控制芯片相关话题-包括iMOTION™, MOTIX™, MADK等