公告

大中华汽车电子生态圈社区并入开发者社区- 更多资讯点击此

Tip / 登入 to post questions, reply, level up, and achieve exciting badges. Know more

cross mob

电机控制芯片 论坛讨论

Translation_Bot
电机控制芯片
我正在使用 IMC101T-T038 进行风扇应用,当使用 uart 控制方法并从 MCEdesigner 运行电机时,速度不会波动。 但在使用 VSP 模式时,速度呈正弦波摆动,VSP 引脚上的电压保持恒定,不会波动。 在附带的视频中,转速变化范围在 100-130 之间,变化幅度很大,从 1... Show More
Translation_Bot
电机控制芯片
大家好,,我想请大家帮助我使用 Matlab 和 Embedder Coder 软件包进行 FieldOrientedControl 电机控制。我使用微控制器 TLE987 进行了第一步操作,完成了对寄存器的访问和通过 F 控制进行 V 的基本计算。我的例子仅在使用 3 相低功耗电机 [30 瓦] ... Show More
Translation_Bot
电机控制芯片
插销问题
solved msg Solved
你好,我使用的是 TLE9879 Arduino 屏蔽板,我正在运行简单的单电机运行程序,电机运行得很好,但当我检查时,我发现 MISO 和其他一些引脚与 GND 短路,而移除屏蔽板后就不会短路了。 那么,我的电路板有问题吗? Show More
FalconChen
电机控制芯片
按照我的理解 我的1~3配置了tpchg,tpdchg以及Ichg和tdon,tdoff 如果修改Ichg是能够改变Trise的时间 现在出现的问题是: 1. 我读Tdon_off寄存器没有数据 2. 修改PWM_ICHG寄存器,示波器抓到的Vgs并没有因此改变 因此我想了解下,我通过SPI操作寄... Show More
Translation_Bot
电机控制芯片
BTN7030/IFX007T有电流检测输出(ISpin),但精度较低,因此增加电流检测电阻和电流检测放大器电路,如附图(Figure1.png)所示。 1)是否可以如图所示在外部添加一个低电阻用于电流检测? 2)如果可以的话,请告诉我注意事项。 例如:・如果IN和GND之间的电压为高电平,则必须为... Show More
Translation_Bot
电机控制芯片
(用英语讲)请参阅所附文件。图 1——我对这个电路有疑问。图2-- 我假设图中所示的信号应用于 DIR 和 PWM。我的问题:请告诉我在 PWM=H 中间切换 DIR 时,图 3-A 和图 3-B 中 OUT1 和 OUT2 的输出波形哪个是正确的?图3-A是当DIR信号改变时,OUT1和OUT2也... Show More
Translation_Bot
电机控制芯片
嗨,你好, 我对 IMC 控制器的场削弱设置感到困惑。 似乎有两种不同的设置会影响场削弱控制器。 1在解决方案设计器设置-> 电机控制配置>控制调节器中,存在场削弱电流限值以及调制阈值,在该阈值下场削弱应被激活。 2.在电机控制配置>FOC 和变频器设置中,有 SVPWM 过度调制启用/禁用设置。... Show More
Translation_Bot
电机控制芯片
我以前使用过 mce 向导和 mce 设计器,并根据 mce 向导的参数调整了双直流电机(电路板:eval-m1-cm610n3 和 imc101t-038)。 现在我们需要使用闪存功能,因此我们必须将项目转移到 imotion 解决方案设计器中。 我在解决方案设计器中创建了一个项目,并输入了与我们... Show More
Translation_Bot
电机控制芯片
iMOTION Solution Designer 示波器出现问题。 我的项目保存在 C 盘的文档文件夹中。 我可以对参考设计套件(REF-MHA50WIMI111T) 进行编程并运行电机,但示波器功能无法正常工作。 我使用的是最新的软件 imotionsolutiondesigner_1.3.0.... Show More
Translation_Bot
电机控制芯片
(日语)你好。我有关于 IFX9201SG/TLE9201SG 的问题。是否可以输入 DUTY100% HIGH PWM 信号?问题背景IFX9201/TLE9201 具有内部电荷泵电路。具有内置电荷泵的典型电机驱动器 IC 不允许 100% 占空比。我想知道 IFX9201SG/TLE9201SG... Show More
讨论版信息

电机控制芯片

本论坛讨论电机控制芯片相关话题-包括iMOTION™, MOTIX™, MADK等