公告

大中华汽车电子生态圈社区并入开发者社区- 更多资讯点击此

Tip / 登入 to post questions, reply, level up, and achieve exciting badges. Know more

cross mob

电机控制芯片 论坛讨论

Translation_Bot
电机控制芯片
我想用 IRS21271STRPBF& IRS10752LPBF 控制高电平的 nmos,以驱动 30V/3A 的电机。 这些集成电路的 VDD 为 12V,输入为最大 30KHz 的 PWM。 IRS10752LPBF 没有显示任何 pwm 输入,而 IRS10752LPBF 的最大漏极电压和内部... Show More
Translation_Bot
电机控制芯片
你好,我正试图对 Gain_CSA 进行自检,以检查配置的增益设置是否正确,但遇到了一些问题: 1. 如果我设置寄存器 Misc_ctr 中的 sh_op_gain 位,并且所有 CSA 的增益都是 15.71,那么 ADC 的结果是否等于(Vro + 增益 * VSSC_GTIHV,即 100m... Show More
Translation_Bot
电机控制芯片
你好!我正在尝试使用 IMC101T-F048 和 EVAL-M1-IM535 来让电机旋转。 但我不断收到故障信息:"直流临界过电压" 。 我已按照指南中的说明移除 R6 并替换 R7(0 欧姆)。 项目中配置的各种参数如下: 在直流端,我测量到的电压为 320V,而在直流总线引脚(从原理图上看... Show More
Translation_Bot
电机控制芯片
我正在使用 IMC101T-T038 进行风扇应用,当使用 uart 控制方法并从 MCEdesigner 运行电机时,速度不会波动。 但在使用 VSP 模式时,速度呈正弦波摆动,VSP 引脚上的电压保持恒定,不会波动。 在附带的视频中,转速变化范围在 100-130 之间,变化幅度很大,从 1... Show More
Translation_Bot
电机控制芯片
我能否在高电平为 12V 的情况下,以 48V/3A 的电压驱动电机? 我找不到任何关于平移器的信息? Show More
Translation_Bot
电机控制芯片
你好, 我正在使用 EVAL-M3-102T 板与 EVAL-M3-IM564 结合来熟悉电机控制软件。 在最终应用中,我们将使用用户 UART 通信来控制 iMotion IC,包括参数集选择。 解决方案设计器已根据应用说明 "处理多个电机/pfc 参数 "进行了设置,但在选择默认设置(参数设置... Show More
Translation_Bot
电机控制芯片
嗨,你好, 我正在构建基于 IFX007T 的小型直流电机驱动板。 数据表 [1] 在图 16(应用电路)中显示,在压摆率引脚和接地之间应放置一个 100 nF 的电容和电阻 R_SR。 由于我们对快速开关时间感兴趣,因此考虑使用 R_SR = 0 欧姆。 如果我们将压摆率电阻设为零,是否仍建议保留... Show More
Translation_Bot
电机控制芯片
你好, 我们想知道 IRMCK201 读寄存器组中的故障状态寄存器出现 "执行时间故障 "的原因或含义? 数据表没有给出明确的定义或根本原因。 我们想知道如何解决这个问题,因为它禁用了 PWM,不允许运动等。查看了 IRMCK203 数据表,也没有关于此故障条件的说明。 在此先感谢您的帮助! 真诚... Show More
Translation_Bot
电机控制芯片
  嗨, 我有一张关于捕捉旋转功能的范围图片。 黄色通道表示 Vbus 电压,粉色通道表示一个相位的电机电流。 当我低速启动电机时,接转功能正常工作。 电机电流几乎为零,母线电压保持正常。 然而,当我高速启动电机时,电机电流不会很快达到零,导致总线电压升高,最终达到过电压水平。 如果母线电压达到临界... Show More
Translation_Bot
电机控制芯片
我正在使用 TLE92464ED来驱动电磁阀。我能够通过SPI读取版本ID,但是在那之后,无论我正确,MISO行上的回复都是8504000。我试图禁用CRC,但没有发生。我在数据表中找不到正确初始化IC的步骤。是否有任何可用的示例代码。请帮助我了解如何正确初始化和驱动阀门    smartconx_... Show More
讨论版信息

电机控制芯片

本论坛讨论电机控制芯片相关话题-包括iMOTION™, MOTIX™, MADK等