公告

大中华汽车电子生态圈社区并入开发者社区- 更多资讯点击此

Tip / 登入 to post questions, reply, level up, and achieve exciting badges. Know more

cross mob

电机控制芯片 论坛讨论

月明星稀
电机控制芯片
电机参数 540V R=0.785 Lq=11.36 𝐶𝑢𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡𝑅𝑒𝑔𝐵𝑊=600. 计算得出的数据太大,怀疑是否计算有误,能帮忙计算一下Kp 与kx数值。 𝐾𝑝𝐼𝑟𝑒𝑔 = 𝐿𝑞 ∙ 𝐶𝑢𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡𝑅𝑒𝑔𝐵�... Show More
Translation_Bot
电机控制芯片
你好, 我们正在开发使用英飞凌 WM_MOTOR_CONTROL_01 控制IC的栅极控制器,我们有一个使用IM564-X6D和IMC102T-F064的定制 TDA5235_868_5_BOARD 。 寄存器 MotorCurrent 没有给出 RMS 的电流,在我们的自定义 COOLDIM_PR... Show More
echooo
电机控制芯片
您好,英飞凌中国支持, 想请教一个问题, 我在开发这款92104时, 初始化时, 我先拉高ENA引脚,然后开始SPI发送喂狗, 貌似进入FAIL SAFE mode, 是否先对 GENSTAT 清除,然后发喂狗, 再禁狗?? 另外刚拉高ENA引脚时候,  是不是要等待150us才能发送SPI?? 不... Show More
Translation_Bot
电机控制芯片
你好。我正在使用POWER_DRILL2GO 级TDA5235_868_5_BOARD EVAL-M1-05F804R 和控制器 EVAL-M1-101T # EVAL-M1-101T 来运行WM_MOTOR_CONTROL_01 。 我的目标是在设定的 上运行WM_MOTOR_CONTROL_01... Show More
Translation_Bot
电机控制芯片
早上好, 我正在尝试使用EVAL_DRIVE_3PH_PFD7 BLDC-SHIELD_IFX007TTLE 9879 + Arduino ,这是一款用于无人机的小型 BLDCWM_MOTOR_CONTROL_01 (型号TLE9015QU_TRX_BRG -AIR 370 2826 1000 kV... Show More
Translation_Bot
电机控制芯片
图 1。 我的作品的投影信息 我通过 iMotion 解决方案设计器使用示波器应用程序。我的作品的项目信息如图 1 所示。 图 2。 单击 “打开示波器” 按钮后弹出消息。 我的程序的项目信息如图 1 所示。 我通过 iMotion 解决方案设计器使用示波器应用程序。 图 2。 单击 “打开示波... Show More
Translation_Bot
电机控制芯片
我想用三个BTN8962TA来实现一个三相同步整流器。 输入将是一个BLCD WM_MOTOR_CONTROL_01 用作生成器。 每相的电流将使用外部精密分流电阻器和差分放大器进行测量,因此我不需要BTN8962TA提供的电流测量功能,我只需使用I_s引脚来检测故障。 我的场景与数据表/应用说明中... Show More
Translation_Bot
电机控制芯片
使用EVAL-M1-101T对EVAL-M1-05F804R进行编程时出现问题:“模式不在应用程序中!   你好。 我正在使用POWER_DRILL2GO 台TDA5235_868_5_BOARD EVAL-M1-05F804R 和控制器 EVAL-M1-101T # EVAL-M1-101T 。 ... Show More
Translation_Bot
电机控制芯片
嗨,我刚刚在 IMD700A-Q064X128-AA 上设计了一个 PCB TLE9243QK_BASE_BOARD 。 打开芯片使能(EVAL_16W_66V_BCK_CE)后,VDDB和DVDD工作,VDDB的输出电压为8.2V,DVDD为3.4V。我还买了一台 KIT_A2G_TC387_MO... Show More
Translation_Bot
电机控制芯片
  嗨,我更新了 ISD V1.3.0。- IMC102T-F064型但是在110v下仍然很难使用。如下图所示,最大输入电压范围为 220 至 313.46,因此无法设置。还有其他办法吗?   谢谢smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/Motor-Co... Show More
讨论版信息

电机控制芯片

本论坛讨论电机控制芯片相关话题-包括iMOTION™, MOTIX™, MADK等