公告

大中华汽车电子生态圈社区并入开发者社区- 更多资讯点击此

Tip / 登入 to post questions, reply, level up, and achieve exciting badges. Know more

cross mob

电机控制芯片 论坛讨论

张华
电机控制芯片

我用的是IMC302A,驱动永磁同步电机,在转速比较高,功率比较大的时候,有时PFC会自动退出,电机继续转动,不知为何?

在什么情况下会导致PFC退出而电机驱动不受影响?

YongshuoWu
电机控制芯片
     使用IMC101T,脚本文件自己编写UART communication 协议,使用的时FIFO mode。如果通信出错后,需要通信单元进行初始化。2个初始化的API函数的具体动作和使用方法,我不太清楚。 具体请参考文档:Infineon-MCESW-RM-UserManual-v01_0... Show More
huanhuanjue
电机控制芯片
使用iMOTION Solution Designer编译script下载固件,固件版本iMOTION_SD V5.01.17。 例如我定义了三个全局变量 uint16_t a;uint16_t b;int c; 之前用MCEWizard生成的代码里包含全局变量的id,而用iMOTION Solut... Show More
YongshuoWu
电机控制芯片
@LinGuohui  您好,之前5/22发布的同标题的帖子里面不能够进行回复,所以再次建立新帖子追问几个问题。 关于自定义通讯协议,想进一步了解几个问题:1.您说的UART_DriverDeinit();函数会复位UART设置,具体是复位哪些东西。是否能把UART0和UART1口复位成类似首次上电... Show More
张华
电机控制芯片
我用IMC302A,用脚本命令系统在上电后启动电机,如: /*Task1 init function*/ Script_Task1_init() {     int autoStart;     autoStart = 0; }   /*Task1 script function*/ Script_... Show More
zhouzy415
电机控制芯片

你好。这边是eps开发的项目,系统的正常工作电压是12V,带有两路9183分别控制两个电机。当系统9v电压上电后,读取到的内部状态为:一路9183可以正常进入normal模式,而另外一路进入idle模式并且从寄存器65H(CB电压测量)读取到的数值为0。请问可能的原因有哪些。

cao
电机控制芯片
你好 型号BTN8982TAAUMA1,实物丝印BTN8982与规格书中丝印BTN8982TA不符,请确认
张华
电机控制芯片
在iMOTION™ Motion Control Engine Software Reference Manual的2.6.6节, Motor and PFC Parameter Access里,说 :All the motor control and PFC parameter and varia... Show More
张华
电机控制芯片
初次使用,还不太熟悉。 我用的是_IMC302A-F064和EVAL-M3-CM615PN,用MCEDesigner能把电机转起来。但是现在不连电脑,上电,电机是不转的。我看文档说是用CHANGE_BOOT_MODE命令,把MCE启动状态改为ApplicationMode,是可以上电自动运行的。但是... Show More
jack20
电机控制芯片
你好, 我们发现在TLE4206-2G  同一卷中,有不同的LOT号芯片,这个是正常的吗?   Show More
讨论版信息

电机控制芯片

本论坛讨论电机控制芯片相关话题-包括iMOTION™, MOTIX™, MADK等