公告

大中华汽车电子生态圈社区并入开发者社区- 更多资讯点击此

Tip / 登入 to post questions, reply, level up, and achieve exciting badges. Know more

cross mob

电机控制芯片 论坛讨论

Translation_Bot
电机控制芯片

我使用了 Imotion IMC100 系列,我打算给它加一个软件锁。 是否可以在 IMC100 系列上创建软件锁,这样其他人就无法对其进行编程或访问其信息? 我该怎么做? 请指导我。

Translation_Bot
电机控制芯片
如果我将最低运行速度设置为 300 rpm 或更低,那么电机启动似乎没问题。 但是,如果我将最低运行速度更改为 500 rpm,那么电机将无法启动,大约 4 秒钟后我会出现 Flux 失控错误。 当电机运行时,Flex_M 处于良好的范围内。 如果我启用初始角度感应,那么电机将正常运行。 如何在不使... Show More
Translation_Bot
电机控制芯片
我正在使用 EVAL-M1-IM828-A 和 EVAL-M1-101T 对具有无传感器控制和开环启动功能的 BLDC 电机应用进行原型设计。 我在调整电机时遇到了一些困难。 电机平稳地加速到 MceWizard 中问题 9 中设置的 “最低运行速度”。 一旦达到这个速度,电机就会失速。 在门杀故障... Show More
ccitxue
电机控制芯片

1、IM818demo输出电压怎么测量?用示波器怎么测量?用什么万用表测量?

2、配套的控制评估板EVAL-M1-101T提供的原理图U-、V-、W-分别通过2K电阻接地,不是应该通过0欧接地吗?

ccitxue
电机控制芯片

IM818控制永磁同步电机运转,请问818输出的电压与电机转速(或频率)的关系是什么?就是多少转速时变频器应该输出多大的电压?

Translation_Bot
电机控制芯片
嗨, 我正在尝试使用 USB到UART转换器,将其连接到TX / RX 0并使用MCEDesigner对imc102T进行编程。 通常,当参数不在imc102t中时,我 CAN 没有问题。 但是在对固件参数进行编程之后,如果我尝试再次对其进行编程,则会出现以下错误: 要再次编程,我需要按照以下说明... Show More
QQ糖
电机控制芯片

请问下串口初始化后,可以通过对FDR和BRG寄存器的设置,动态改变串口的波特率吗?

Translation_Bot
电机控制芯片
你好,"V GS_GH 的意思可能介于 -1.0 和 -0.3V 之间 只有当注入SHx的电流低于4 mA“在TLE92108-231QX的11页上,Vgs可能小于0?smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/Motor-Control-ICs/tle92... Show More
ccitxue
电机控制芯片
电流计算
solved msg Solved
1、EVAL-M3- CM615PN评估板使用手册表2中,输出功率650W,Current per leg为2.32Arms,请问这个电流是怎么计算的?请给出相应的计算公式。 2、EVAL-M1-IM818-A评估板使用指南表3中,输出功率为1600W、2400W、2700W,对应的每相最大输出电流... Show More
Translation_Bot
电机控制芯片
嗨, 我正在尝试合并带有 PFC & 电机参数的文件。 为此,我阅读 了使用 iMOTION™ 处理多个电机/PFC 参数 (infineon.com)。在本文档中,有一个使用excel组合多个参数的代码。 我把代码放在 excel 宏中,但我总是会遇到错误。 我给了两个带有 PFC 和电机参数的... Show More
讨论版信息

电机控制芯片

本论坛讨论电机控制芯片相关话题-包括iMOTION™, MOTIX™, MADK等