公告

大中华汽车电子生态圈社区并入开发者社区- 更多资讯点击此

Tip / 登入 to post questions, reply, level up, and achieve exciting badges. Know more

cross mob

电机控制芯片 论坛讨论

Translation_Bot
电机控制芯片
嗨,   我正在设计三相电机驱动器,但我不知道如何计算直流母线电容器的值。 我找到了用 Infineon-NovalithIC_BTN89x0-x2-ApplicationNotes-v00_06-EN.pdf 编写的计算方法,但它是单相的。 我用 3 个阶段计算 CAN 如何?   最诚挚的问候。... Show More
ccitxue
电机控制芯片
按照MCESW-RM-UserManual 第四章Motor Tuning的介绍,如果MCEDesigner换成采用iSD对照上面是不是采用如下步骤: 1、在dashboard 界面turning cases下选择current loop,如下图。 2、在current loop界面的选择框中做如... Show More
ccitxue
电机控制芯片
iSD使用
solved msg Solved
1、在应用MCE工具调试818A评估板时是先采用Wizard设置好参数,然后将评估板连接电源和电机,打开Designer开始加载固件和参数进行调试,请问使用iSD何时然后将评估板连接电源和电机? 2、iSD增加了Dashboard方便了电流环和速度环调节器Kp、KI、带宽等参数的调节,请问使用iSD... Show More
ccitxue
电机控制芯片
iSD使用
solved msg Solved
     818A评估板输入标称电压是三相380Vac,整流滤波后母线电压为537VDC,配套电机输入额定线电压有效值也应为537/1.414=380Vrms。在使用iSD进行配套的电机参数设置时,其中Motor Nominal Voltage 软件给的默认值却为200Vrms,请问这个电压值是怎么... Show More
Translation_Bot
电机控制芯片
在运行 Adduino IDE 的处理器的控制下,该防护罩可以完美运行。 但我 CAN阻止来自它的信息消息流,它向串行端口发出信息消息。 我使用这个端口来控制共享总线。 不幸的是,处理器只有一个端口,信息流会破坏一切。 但是,这些信息在调试程序时很有用。 告诉我如何摆脱这个。 我尝试将处理器更改为E... Show More
ccitxue
电机控制芯片

应用818驱动永磁同步电机带动风叶在额定转速时产生啸叫,额定转速以下均没有这种情况,请问如何解决?

参数如下:输入电压三相380VAC,输出功率2KW,额定转速340rpm,扇叶直径1.85m。

ccitxue
电机控制芯片
评估板连接到永磁同步电机的输入电流波形里面含有很多高频分量,请问如何解决? 电机参数为:输入电压380VAC,额定功率2KW,相电阻4.6,交直轴电感21mH,电机极数26   Show More
Translation_Bot
电机控制芯片
您好, CAN 建议任何与 Allegro 有规格的部件号:A89307KETSR-J IC。 因为我想设计无软件的 BLDC FOC 单分流电机控制解决方案。 参见以下要求, 工作温度范围:-40摄氏度至+100摄氏度 工作电压范围(全性能):10V 至 16V 最大泄漏电流 (25C) 100u... Show More
Translation_Bot
电机控制芯片
我正在尝试配置 imc101 来驱动 BLDC 压缩机。我认为我的配置是正确的,但是电机无法启动。 我正在附上我当前的配置和原理图。 亲切的问候,             Show More
讨论版信息

电机控制芯片

本论坛讨论电机控制芯片相关话题-包括iMOTION™, MOTIX™, MADK等