关于英飞凌iMOTION,如果不将UARTWM_MOTOR_CONTROL_01 MULTICH_CONNECT_PCB到MCE, 效果很好,但是当UART连接到MCE时,在 开始时出现轻微反应后会出现“CPU过载”和“相位丢失”。WM_MOTOR_CONTROL_01

我做了几次测试。
1。 数据传输非常好。
2. AUX POWER_DRILL2GO 就足够了。
3. 我认为它是超载的,因为我们实时从 UART 线路中获取大量数据。

有什么办法可以解决这个问题吗?

感谢您的回复。

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/Motor-Control-ICs/The-motor-does-not-operate-after-UART-connection-to-the-MCE/td-p/679486

0 点赞
4 回复数
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

嗨,

我已经做了几次测试。
MCE负载增加的原因似乎是由于其他使用物联网的芯片过载。 看来iMotion受到了UART的影响。

你有可以承受高负荷的 MCE 吗?

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/Motor-Control-ICs/The-motor-does-not-operate-after-UART-connection-to-the-MCE/m-p/679827

0 点赞
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

嗨李,

 

你能否将数据传输分成不同的时间片段并检查它是否适用于你的应用程序。

最好的问候

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/Motor-Control-ICs/The-motor-does-not-operate-after-UART-connection-to-the-MCE/m-p/680069

0 点赞
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

你好,@Viswa

谢谢你的回复

通过将数据分成几个时间段并传输来启动 WM_MOTOR_CONTROL_01 。

WM_MOTOR_CONTROL_01启动,但无法进入 RPM 模式。
但是,如果您断开UART线路,则可以正常进入RPM模式。

最好的问候

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/Motor-Control-ICs/The-motor-does-not-operate-after-UART-connection-to-the-MCE/m-p/680253

0 点赞
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

嗨李,

 

请将数据传输拆分为优先级较低的任务,将操作 WM_MOTOR_CONTROL_01 拆分为优先级较高的任务。

这可能是一个时机问题。

 

最好的问候

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/Motor-Control-ICs/The-motor-does-not-operate-after-UART-connection-to-the-MCE/m-p/680506

0 点赞