你好,我一直在围绕 imc102t 设备开发电机控制器... 我已经在各种条件下测试了几个示例,并且一直在研究微调电机和 pfc 控制参数。 今天,当我随机上传一个新的配置文件进行电机试运行时,ISD 的仪表板上显示了交流输入频率故障。 我仍然 CAN 启动并运行电机,但我 CAN 无法确定导致此故障出现的原因......连接的交流线路在我的万用表上以 59.99Hz 的速度进行测试,因此交流线路频率似乎没有问题。 我检查了从交流线路到芯片输入引脚的所有组件的信号连续性和电阻值,但没有发现任何问题。 我没有更改配置中任何本应影响频率检测的参数,所以我对发生了什么感到非常困惑。

正如我所说,我仍然 CAN 运行电机,但我想了解这里发生了什么,希望避免将来出现问题

谢谢,丹

0 点赞
1 解答
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

你好,事实证明配置文件默认为 50Hz 而不是 60Hz... 当我加载新文件时我没注意到所以我遇到了频率故障。 现在一切都很好

在原帖中查看解决方案

0 点赞
2 回复数
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

问题一旦出现,是持续存在还是一次性问题。

最好的问候

0 点赞
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

你好,事实证明配置文件默认为 50Hz 而不是 60Hz... 当我加载新文件时我没注意到所以我遇到了频率故障。 现在一切都很好

0 点赞