嗨,我更新了 ISD V1.3.0。
- IMC102T-F064型

但是在110v下仍然很难使用。
如下图所示,最大输入电压范围为 220 至 313.46,因此无法设置。
还有其他办法吗?

화면 캡처 2023-12-26 114230.png

谢谢

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/Motor-Control-ICs/How-to-Use-PFC-for-110-V-Voltage-System/td-p/666670

0 点赞
7 回复数
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

@kkkkjeong

此错误表示您的电压参数存在问题。

对于 PFC 输出电压,应为 > = √2 * MAX VAC。

LinGuohui_0-1703582422658.png

当 MaxVac 设置 220V 时,PFC 输出电压应大于 311V。

参数 max Vac 不用于保护,它应该是正常的工作输入电压。

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/Motor-Control-ICs/How-to-Use-PFC-for-110-V-Voltage-System/m-p/666990

0 点赞
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

@LinGuohui
我明白你的意思。
但是,在美国,我们计划使用110伏而不是220伏特。
因此,最大输入电压必须小于 220 伏。
对于 PFC,我们的目标电压为 190V。

kkkkjeong_0-1703633823667.png

我认为图片中的最低电压范围应该更低。


请查看我过去提出的问题并参考。

https://community.infineon.com/t5/Motor-Control-ICs/How-to-set-PFC-for-USA/td-p/405202



smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/Motor-Control-ICs/How-to-Use-PFC-for-110-V-Voltage-System/m-p/667162

0 点赞
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

@LinGuohui
我升级了我的项目包,它可用了。


smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/Motor-Control-ICs/How-to-Use-PFC-for-110-V-Voltage-System/m-p/667166

0 点赞
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

@kkkkjeong

PFC 实际上是一个升压电路,这意味着输出电压不能小于输入!

因此,如果最大交流输入为 220Vrms,则 PFC 输出不能 < = 2 * 220 V。

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/Motor-Control-ICs/How-to-Use-PFC-for-110-V-Voltage-System/m-p/667678

0 点赞
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

你是对的。
但我总是这么说。
它将在 110Vrms 的电压下使用。

kkkkjeong_0-1703720072052.png

 

 

你可以升级项目包并进行设置,如图所示。

因此,我正在使用 110Vrms 的 PFC 来操作该产品。



smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/Motor-Control-ICs/How-to-Use-PFC-for-110-V-Voltage-System/m-p/667863

0 点赞
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

根本原因是在配置向导中,目标 EVAL_NLM0011_DC_RE 电压必须> 1.414 * Max_ Vac。

参考PFC图,如果我们可以修改 REF_ICC80QSG_84W1_BPA,我们应该改变Vout。 我们可以监视VAC,编写脚本代码。在不同的 VAC 上设置不同的 REF_ICC80QSG_84W1_BPA 值 TLE9243QK_BASE_BOARD 。

LinGuohui_0-1704682768007.png

LinGuohui_1-1704683012615.png

 

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/Motor-Control-ICs/How-to-Use-PFC-for-110-V-Voltage-System/m-p/671953

0 点赞
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

非常感谢你的重播。

祝你有美好的一天 🙂

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/Motor-Control-ICs/How-to-Use-PFC-for-110-V-Voltage-System/m-p/672619

0 点赞