公告

大中华汽车电子生态圈社区并入开发者社区- 更多资讯点击此

Tip / 登入 to post questions, reply, level up, and achieve exciting badges. Know more

cross mob
lock attach
Attachments are accessible only for community members.
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

你好,

我一直在尝试使用再生模式停止电机,但我一定缺少了一些东西,因为它无法正常工作。

 

马达

P = 750W

增量配置中的 3 相位

 

在 MceWizard 中,我将再生电流限制的值设置为 20%。

然后我尝试使用停止命令停止电机。

与另一项测试相比,电机停止得更快,其值为0%。

我检查了直流母线,它只是在停车坡道开始时才增加电压。

 

我试着将再生电流限制提高到 100%,但同样的事情发生了,我只能在 350V 之前增加电压,而且电机无法快速停止。

PaulojM_0-1692637029437.png

 

我知道我 CAN 使用临界过压方法来快速停止电机,但我也想使用再生模式。

 

我如何 CAN 存档?

 

附上了 mceWizard 配置

 

谢谢

 

保罗

 

 

 

 

 

 

 

 

0 点赞
2 回复数
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

嗨 @Viswa

谢谢你的回答,

我已经按照该文件控制电机,我 CAN 很好地控制电机,但是在停止时,我想使用再生制动。

正如我之前所说,我试图提高再生电流限制,但我看到电机的制动没有显著变化。

我的 EVAL 里没有制动电阻,但应该还能使用再生制动,因为在制动过程中会增加总线电压,对吧?

但我看不到制动会有显著的变化,而且总线电压只是在制动开始时增加。

我错过了什么?

 

最诚挚的问候,

 

保罗

0 点赞
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

 

在感应电动机控制中无法进行再生控制,因为该装置在开环中运行。

 

最好的问候

0 点赞