你好,

我正在开发一款使用 iMotion 来使用 PFC 控制 5 种不同的感应电动机的产品。

关于这一点,我有一些问题:

1 -CAN以某种方式更改指定的交流输入频率,从而允许我为 50 Hz 和 60 Hz 的所有电机运行 PFC? 或者 CAN 我只在 MCEWizard 中更改它,因为它是一个静态参数?

阿拉伯数字- 我知道我 CAN 把 45Hz 放到 65 Hz,这样它对两者都有效。 这会对全氟辛烷磺酸的工作产生负面影响吗?

3- 更改指定的输入频率会导致 pfc 在使用相同的电机时工作方式不同?

4- 转子锁定故障能否在开环控制上起作用?

5 -CAN感应电机上使用相损故障,激活停车启动?

最诚挚的问候,

保罗

 

0 点赞
2 回复数
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

你好 @PaulojM 

对于 IMC 102T,以下是 MceWizard 的片段:

RupakC_0-1696353098762.png

输入频率有三个选项:1) 50Hz、2) 60Hz 和 3) 50-60Hz

  1. 只能通过 MCE 向导更改指定的输入频率。 输入的值应与实际交流输入频率与功率级相匹配。
  2. 例如,如上述情况所示,如果IMC102T,输入频率 CAN 设置为50-60Hz。 这样,PFC CAN 输入交流电源在 50-60Hz 的频率范围内工作。
  3. 输入交流频率参数与电机无关。 请根据特定应用的输入功率频率规格选择值。
  4. 开环控制中不会出现转子锁定故障。
  5. 不,在开环控制中是不可能的

问候

0 点赞
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

@RupakC

谢谢你的回复。

最诚挚的问候,

 

保罗

0 点赞