我想用三个BTN8962TA来实现一个三相同步整流器。 输入将是一个BLCD WM_MOTOR_CONTROL_01 用作生成器。 每相的电流将使用外部精密分流电阻器和差分放大器进行测量,因此我不需要BTN8962TA提供的电流测量功能,我只需使用I_s引脚来检测故障。

我的场景与数据表/应用说明中考虑的场景之间的主要区别在于,电流将在高端 MOSFET 中以 " 相反的方向 " 流动(即 其中 i_L 是测量值)。 这是因为我不是使用BTN8962TA来EVAL_100W_DRIVE_CFD2WM_MOTOR_CONTROL_01,而是使用发电机来纠正POWER_DRILL2GO。

我想知道 IC 是否会将这种反向电流归类为 " 故障 " 场景,以及总的来说,这个 IC 是否适用于我的场景。

谢谢

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/Motor-Control-ICs/Using-BTN8962TA-to-implement-3-phase-synchronous-rectifier/td-p/668259

0 点赞
1 解答
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

你好 @mmojana

提到的应用程序不是常规的标准应用程序,也不是BTN设备的推荐应用程序。 有几个令人担忧的领域:

1。 电流检测不适用于反向电流。
2。过流保护可能不适用于反向电流。
3.我们不确定 EVAL_NLM0011_DC_RE 侧的电路。 因此,我们不知道MOSFET的漏极和源极之间的电压差异。 在这种情况下,控制设备可能会遇到困难。

问候

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/Motor-Control-ICs/Using-BTN8962TA-to-implement-3-phase-synchronous-rectifier/m-p/674193

在原帖中查看解决方案

0 点赞
2 回复数
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

你好 @mmojana

祝你新年快乐。 感谢您在英飞凌社区发帖。

我们很快就会回复这个问题。

问候

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/Motor-Control-ICs/Using-BTN8962TA-to-implement-3-phase-synchronous-rectifier/m-p/668907

0 点赞
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

你好 @mmojana

提到的应用程序不是常规的标准应用程序,也不是BTN设备的推荐应用程序。 有几个令人担忧的领域:

1。 电流检测不适用于反向电流。
2。过流保护可能不适用于反向电流。
3.我们不确定 EVAL_NLM0011_DC_RE 侧的电路。 因此,我们不知道MOSFET的漏极和源极之间的电压差异。 在这种情况下,控制设备可能会遇到困难。

问候

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/Motor-Control-ICs/Using-BTN8962TA-to-implement-3-phase-synchronous-rectifier/m-p/674193

0 点赞