嗨,

我正在尝试使用 USB到UART转换器,将其连接到TX / RX 0并使用MCEDesigner对imc102T进行编程。

通常,当参数不在imc102t中时,我 CAN 没有问题。 但是在对固件参数进行编程之后,如果我尝试再次对其进行编程,则会出现以下错误:

PaulojM_1-1695713856199.png

要再次编程,我需要按照以下说明进行操作,已解决:imc102 i motion link 通信问题——英飞凌开发者社区,将此消息发送到程序参数文件:

PaulojM_2-1695713958030.png

1- 有人知道为什么会发生这种情况吗? 我 CAN 如何解决它?

2- 开发板中的调试器是否在下载固件和参数方面做了更多的事情?

 

谢谢,

保罗

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/Motor-Control-ICs/Problem-downloading-parameters-to-EVAL-M3-102T-using-USB-to-UART-converter/td-p/613444

0 点赞
0 回复数