我正在寻找有关BTT和BTF高边开关容性负载的应用说明或类似内容。 这个参数在任何地方都没有提及,但是当高边开关为电子设备供电时,这个参数非常重要。 举个例子,BTT6010 是否适合处理具有 220 uF 输入电容和 1 米线的负载? 我正在寻找 BTT6050、6030、6010、6100、6200、BTF6070 等(所有 BTT/BTF 设备)的容性负载能力摘要。

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/Smart-Power-Switches/Capacitive-load-of-BTT6xxx-devices/td-p/489928

0 点赞
5 回复数
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

你好,

不幸的是,目前还没有适用于PROFET+24V设备的应用笔记。
您的应用中是否有任何特定的容性负载要求?

最诚挚的问候,
Anshika

0 点赞
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

我们这边的建议:

要估计理想电容器的最大值,PROFETTM + 24V CAN 驱动器而不触发其
过流保护,必须考虑两个电气参数:
- ICL(0) MIN,这是过流保护的最小值。
- dVON/dt MAX,这是 PROFETTM + 24V 在开启时施加的电压转换率。

理想电容器中电荷的基本方程允许使用这两个电气参数推导出以下方程:

𝐶MAX = 𝐼 CL (0) MIN/ 𝑑 𝑉 on/dt MAX

结论是,要驱动较大的理想电容器,必须选择具有高
过流阈值且开启时转换速率较慢的元件。

容性负载能力(在实时场景中)还将取决于整体系统电阻和应用条件。 其中一种 CAN 也使用可用于测试的仿真模型。

最诚挚的问候,
Anshika

0 点赞
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

"得出的结论是,要驱动大型理想电容器,必须选择具有高 过流阈值且开启时转换速率较慢的元件
。"

是的,我知道,但是我提出要求的原因是,在许多情况下,我有供应商的设计,我想连接一些当然有电容的新东西。 那么问题将是:输出能否毫无问题地处理 150 uF(例如)? 我可以拿走你所有的 BTT 然后自己测试一下,但不幸的是我没有任何资源。

 

使它变得棘手的现象是增量温度电流保护。

到目前为止,我知道BTF6070 CAN 处理大约 68 uF,但我真的很想知道其他 BTT 的性能如何。

几年前,你(英飞凌)承诺要写这份应用笔记。 如果你愿意的话,我将不胜感激。

0 点赞
lock attach
Attachments are accessible only for community members.
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

你好,

不幸的是,没有适用于 PROFET+24 V 设备的应用笔记。 我建议您使用 PROFET+24 V 设计支持中提供的仿真模型。 在这里,您 CAN 测试不同的容性负载,并测量负载电流、检测电流的行为。

附上容性负载为 150uF 的 BTT6010-1ERA 的结果供您参考。

最诚挚的问候,
Anshika

0 点赞
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

这个热模型是包含在常规 SPICE 模型中还是...

有可能得到你制作的仿真原理图吗? 它看起来像 LTspice?

0 点赞