公告

大中华汽车电子生态圈社区并入开发者社区- 更多资讯点击此

Tip / 登入 to post questions, reply, level up, and achieve exciting badges. Know more

cross mob

智能电源开关 论坛讨论

Translation_Bot
智能电源开关
您好、 我在汽车电源应用中使用 PROFET 智能电源开关 BTS7xxx。 英飞凌是否提供将 PROFET 热保护曲线与线束 I2T 曲线进行比较的工具? BRsmartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/Smart-Power-Switches/Smar... Show More
Translation_Bot
智能电源开关
如何联系英飞凌在中国广东省的官方销售代表? Show More
Translation_Bot
智能电源开关
各位工程师们,   我有 #EVAL-M5EVAL-M5-IMZ120R-SIC,这是一块三相逆变器板,我想让它在 48V 的直流母线电压下工作。 手册中提到,更换其中一个电阻器将允许辅助电源在较低的电压下触发。 "例如,将 R668 的电阻值从 14 kΩ(默认值)更改为 39 kΩ,可以让 AU... Show More
Translation_Bot
智能电源开关
你好@Anshika_G 关于 BTS7008 交换机,我还有几个问题。 BTS7008 数据手册第 9.1 节和第 6 节中定义了输入为低电平或高电平。 这决定了 BTS 驱动程序处于活动模式还是待机模式。 [例如,如果提供了数字信号输入,则更容易确定高电平和低电平状态。 但是,当使用占空比为 ... Show More
Translation_Bot
智能电源开关
BTS71040-4ESA
solved msg Solved
嗨 我正在使用 BTS71040,刚刚发现在我的 PCB 上 OUT0 连接到引脚 21,22,23,24,OUT3 连接到 13,14,15,16,而不仅仅是 21,22 和 15,16。 这是个问题还是会按预期工作? 非常感谢 干杯 安迪smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6... Show More
Translation_Bot
智能电源开关
嗨 我正在测试我的设计,其中我有几个 BTS71040-4ESA 用于切换不同的负载。 我的电源设置为 13V,电流限制为 4A。 我有一台 12V/7.5A 的直流电机连接到其中一个输出,但所有其他输出都没有连接。 电机的连续电流约为1.5A,但浪涌电流相当高。 当我打开频道时,(除了 DCR.M... Show More
Translation_Bot
智能电源开关
嗨, 我正在寻找 BTS71033-6ESA 我正在使用3.3V MCU的应用电路,所以您能否帮助我提供有关3.3V MCU的应用原理图。 在此先谢谢。 最诚挚的问候, Santhosh Poojary 联系人:santhosh.p@optmsol.comsmartconx_target@Q!w2e... Show More
Translation_Bot
智能电源开关
我用 bts50005驱动一个气泵,在某些特定情况下,气泵可能会有大于100a的短时间电流,持续时间可能会有几百毫秒,该芯片过流保护的最小电流是150a,请问电流持续多久会触发芯片的过流保护?smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/Smart-Power... Show More
Translation_Bot
智能电源开关
嗨, CAN 请分享 BTS71220-4ESA的命令序列 例如: 唤醒命令 写作命令 阅读命令 等等...   还请分享 BTS71220-4ESA支持的SPI模式和频率。 我们直接购买 BTS71220-4ESA 芯片并与恩智浦32K144 MCU集成,因此需要您的指导和分步命令信息才能与 BT... Show More
Translation_Bot
智能电源开关
我想使用 BTS7200-2EPA. 尽管它是双通道产品,但有些应用程序仅使用1ch。 在这种情况下,我知道必须用 10kΩ 将 IN1 拉到 GND 才能不输出 OUT1。 除此之外,外部终端处理还有什么需要做的事情吗? OUT1 实际上是 GND 等级的输出吗? 还是高阻值输出? NC 有什么问... Show More
讨论版信息

智能电源开关

在智能低边开关和高边开关论坛,你可以发布任何有关我们市场上的智能电源开关组合(如PROFET™、HITFET™、SPOC™、SPIDER和FLEX产品系列)的问题、评论和反馈。欢迎发布任何技术问题或浏览现有的内容!