嗨,

我在以下电路中使用了带有Teensy 4.1微型的BTS50010-1LUA:

Capture.PNG

CH1_IN 直接由数字输出引脚驱动。
CH1_SEN 由模拟输入引脚直接读取。

在我的测试中,我使用的是大约 177Hz 的 PWM,占空比为 60%。 下面的黄色走线是输入 6R8 负载(功率电阻)的输出。 蓝色走线是模拟微型引脚上的电流检测。

pic_179_3.bmp

CAN 有人解释为什么我在输出关闭时看到电流检测的峰值为3.9V? 当R53是数据表中建议的1K值时,我会得到类似的迹线。 3.9V 超过了该微型的最大输入电压。

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/Smart-Power-Switches/BTS50010-1LUA-Current-Sense/td-p/618180

0 点赞
1 解答
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

你好 Joeblogs,

感谢您提供信息。 我明白了这个飙升的原因。

"这种行为完全正常。
如果 DEN 始终处于高电平,则在关闭期间,器件将检测到负载开路情况,即假开负载情况,直到输出电压降至 3V。"

请注意,如数据表中所述,如果 Rsense 大于 2.5k,则需要在 Vs 和 IS 之间添加一个额外的电容器。

问候,

祥瑞

在原帖中查看解决方案

0 点赞
3 回复数
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

嗨,


当R53是数据表中建议的1K值时,我会得到类似的迹线。

通常,检测电流与负载电流成正比。 而且 VIS 等于使用检测电阻的感应电流倍数。

所以首先我想知道电池电压。

然后,你能否再放一个探头来测量负载电流,然后上传10kΩ 和 1kΩ 的测试结果供我比较?

谢谢,

祥瑞

0 点赞
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

嗨,

Vbatt 是 13.6V。

对于电流测量,我使用了一个 30A/75mV 的分流电阻。 这是黄色的痕迹。 蓝色轨迹仍然是 VIS 的输出。

第一个结果是在 R53 处使用一个 10K 电阻。

pic_180_2.bmp

第二个结果是在 R53 处使用一个 1K 电阻。

pic_180_3.bmp

0 点赞
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

你好 Joeblogs,

感谢您提供信息。 我明白了这个飙升的原因。

"这种行为完全正常。
如果 DEN 始终处于高电平,则在关闭期间,器件将检测到负载开路情况,即假开负载情况,直到输出电压降至 3V。"

请注意,如数据表中所述,如果 Rsense 大于 2.5k,则需要在 Vs 和 IS 之间添加一个额外的电容器。

问候,

祥瑞

0 点赞