关于BTT6010-1ERA的温度计算
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
你好。

关于BTT6010-1ERA,我们收到了客户的以下提问(每个数字略有变化)

有人能给我答案吗?

 

【问题】

在环境温度:80℃、电流值: 10.6A 、通电时间: 10s条件下运行时,

我想对每个部件产生多少热量进行桌面计算。

在这种情况下,应该使用数据表中的哪些特征数据?

另外,我应该如何计算?如果你能告诉我的话,会很有帮助。

 

感谢您的理解。

0 点赞
1 解答
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

亲爱的@NXTY_Iwanami

感谢您使用我们的社区。

最终达到的温度会根据电路板条件而有所不同,因此我们将在特定条件下解释一个简单的桌面计算方法。

① 计算设备损耗
首先,您需要计算设备中的预期损耗。
Pd = Ron_max x Id^s
= 22 毫欧 x 10.6A x 10.6A
= 2.472W

这里需要注意的是,Ron 可能会根据温度和 Vs 的变化而变化。一般来说,为了简单起见,我们假设最高温度为150C,电压Vs > 10V,并使用22mohm,这是数据表中列出的最大值。

TakashiO_2-1699271615314.png

 

②确定所使用的热电阻

假设单脉冲为 10 秒,我们需要从瞬态热阻图中读取施加 10 秒脉冲时的预期热阻。如下所示,施加 10 秒单脉冲时的假定热阻大约是接近 Rthja 的值。估算热量产生时的一个常见问题是,该 Rthja 可能会根据周围条件(例如电路板尺寸、铜箔数量)而发生很大变化。

TakashiO_0-1699271422492.png

为了解决这个问题,该器件包括了电路板铜箔尺寸和 Rthja 变化的参考示例。根据该图,如果连接到铜板面积约为400mm^2的PCB,则可以假设Rthja约为40C/W。这次我们将使用严格的条件,因此我们假设有 400mm^2 或更大的连接。

TakashiO_3-1699271886549.png

③Tj的简单计算

这次,环境温度Ta为80℃,因此我们将根据①中获得的损耗和②中假设的Rthja计算Tj。

Tj = Rthja x Pd + Ta = 40C/W x 2.472W + 80C = 178.9C

因此,简单计算表明可能超出 Tj 额定值。
不过,还没有达到超过那么多的程度,所以如果详细计算的话,峰值温度实际上可能会低于150℃。详细的计算需要使用模拟等进行考虑,这需要大量的工时,因此我们希望您将这种方法视为一种简单的计算,可以在初始阶段考虑要素时考虑。

我衷心感谢你。

 

 

在原帖中查看解决方案

0 点赞
2 回复数
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

亲爱的@NXTY_Iwanami

感谢您使用我们的社区。

最终达到的温度会根据电路板条件而有所不同,因此我们将在特定条件下解释一个简单的桌面计算方法。

① 计算设备损耗
首先,您需要计算设备中的预期损耗。
Pd = Ron_max x Id^s
= 22 毫欧 x 10.6A x 10.6A
= 2.472W

这里需要注意的是,Ron 可能会根据温度和 Vs 的变化而变化。一般来说,为了简单起见,我们假设最高温度为150C,电压Vs > 10V,并使用22mohm,这是数据表中列出的最大值。

TakashiO_2-1699271615314.png

 

②确定所使用的热电阻

假设单脉冲为 10 秒,我们需要从瞬态热阻图中读取施加 10 秒脉冲时的预期热阻。如下所示,施加 10 秒单脉冲时的假定热阻大约是接近 Rthja 的值。估算热量产生时的一个常见问题是,该 Rthja 可能会根据周围条件(例如电路板尺寸、铜箔数量)而发生很大变化。

TakashiO_0-1699271422492.png

为了解决这个问题,该器件包括了电路板铜箔尺寸和 Rthja 变化的参考示例。根据该图,如果连接到铜板面积约为400mm^2的PCB,则可以假设Rthja约为40C/W。这次我们将使用严格的条件,因此我们假设有 400mm^2 或更大的连接。

TakashiO_3-1699271886549.png

③Tj的简单计算

这次,环境温度Ta为80℃,因此我们将根据①中获得的损耗和②中假设的Rthja计算Tj。

Tj = Rthja x Pd + Ta = 40C/W x 2.472W + 80C = 178.9C

因此,简单计算表明可能超出 Tj 额定值。
不过,还没有达到超过那么多的程度,所以如果详细计算的话,峰值温度实际上可能会低于150℃。详细的计算需要使用模拟等进行考虑,这需要大量的工时,因此我们希望您将这种方法视为一种简单的计算,可以在初始阶段考虑要素时考虑。

我衷心感谢你。

 

 

0 点赞
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

 先生

谢谢回复。

我自己并没有正确理解它,所以我能够从解释中获得更深入的理解,包括重要的一点,例如 Ron 如何根据温度和 Vs 变化。我也会与我的客户分享这个想法。

通常,当我有问题时,我会从不同的联系人那里得到答案,但这次我想分享一些我认为对其他人有帮助的东西,以及我在推荐社区时想要使用的东西未来的客户。这就是我在这里问这个问题的原因。

真挚地。

0 点赞