公告

大中华汽车电子生态圈社区并入开发者社区- 更多资讯点击此

Tip / 登入 to post questions, reply, level up, and achieve exciting badges. Know more

cross mob
fengc234
Level 2
Level 2
10 replies posted 250 sign-ins 5 questions asked

BTS410F2 E3062A在Short circuit to Vbb的情况下,当输入为高电平时,输出状态是H(L14),其中14的解释为14) Low resistance short Vbb to output may be detected in ON-state by the no-load-detection,是不是可以认为负载阻抗低的时候,可能输出高电平也可能输出低电平,不知道这个负载阻抗是低于多少会出现这样的情况,我用的是1.8欧姆阻抗的负载,在Short circuit to Vbb情况下,输出是什么状态?

fengc234_0-1662543973925.pngfengc234_1-1662543981728.png

 

 

 

0 点赞
1 解答
Jingwei
Moderator
Moderator
Moderator
250 sign-ins 10 likes given 100 solutions authored

Sorry for a very late reply.

整个Open load detection的过程,是由流过DMOS的电流来决定的。

Jingwei_0-1668504179070.jpeg

 

如上图。如果Ibs,也就是流过该mos的电流小于150mA,会被检测到Open load。那么实际上,当load short to Vs之后,如果短路路径上的电阻很大,那么流过DMOS的电流比较小,不会被检测到short circuit,status就为H。如果短路路径上的电阻很小或者几乎没有,那么Ibs会小于150mA,这时候会被检测成为Open load,然后status就为L。

希望上面的答复解答了你的疑惑。如果还有问题,请继续联系我。

BR,

Steven

在原帖中查看解决方案

0 点赞
4 回复数
Jingwei
Moderator
Moderator
Moderator
250 sign-ins 10 likes given 100 solutions authored

Hi,

我的理解这里的Low resistance short Vbb to output,指的不是负载的低阻抗。如果这样的话,和你这里负载使用的电阻大小关系不大。我会再去内部确认。

Best regards,

Steven

0 点赞
fengc234
Level 2
Level 2
10 replies posted 250 sign-ins 5 questions asked

请问这个问题确认了吗,是否和电阻大小无关,麻烦您告知,谢谢

0 点赞
fengc234
Level 2
Level 2
10 replies posted 250 sign-ins 5 questions asked

请问这个问题确认了吗,是否和电阻大小无关,麻烦您告知,谢谢

0 点赞
Jingwei
Moderator
Moderator
Moderator
250 sign-ins 10 likes given 100 solutions authored

Sorry for a very late reply.

整个Open load detection的过程,是由流过DMOS的电流来决定的。

Jingwei_0-1668504179070.jpeg

 

如上图。如果Ibs,也就是流过该mos的电流小于150mA,会被检测到Open load。那么实际上,当load short to Vs之后,如果短路路径上的电阻很大,那么流过DMOS的电流比较小,不会被检测到short circuit,status就为H。如果短路路径上的电阻很小或者几乎没有,那么Ibs会小于150mA,这时候会被检测成为Open load,然后status就为L。

希望上面的答复解答了你的疑惑。如果还有问题,请继续联系我。

BR,

Steven

0 点赞