Tip / ログイン to post questions, reply, level up, and achieve exciting badges. Know more

cross mob

Infineon Developer Communityへようこそ

  • 118443 ディスカッション

  • 118325 メンバー 

  • 76491 ソリューション

filter icon

最新のディスカッション

chenxiulan
MOSFET (Si/SiC)
IDH10G65C5ZXKSA1 这个型号规格书上的丝印是D1065C5和D1065Z5,麻烦确认这2个丝印有什么区别,谢谢?
Translation_Bot
電源管理IC
こんにちはインフィニオン、   200W LED照明用のLLCコントローラーを探しています。 PFCなしで使用します。 また、過電流や短絡時の自動回復機能を備えている必要があります。 入力:220Vac、出力:24V / 8A 適切な部品をお勧めできますか? Show More
Translation_Bot
电源管理芯片
嗨,英飞凌,   我正在为 200W LED 照明寻找 LLC 控制器。 我会在没有 PFC 的情况下使用它。 在过流和短路时,它应能自动恢复运行。 输入:220 伏交流,输出24V/8A 您能推荐一个合适的部件吗? Show More
Translation_Bot
電源管理芯片
嗨英飛凌,   我正在尋找適用於 200W LED 照明的 LLC 控制器。 我將在沒有 PFC 的情況下使用它。 並應具有過流、短路時自動恢復功能。 輸入:220Vac,輸出:24V/8A 好吧,你來對地方了。 Show More
ahsan
PSoC™ 6
Hello,           I am getting two warning messages attached in the picture but the program is working fine. May I ask how can I get rid of it?   Show More
User19256
Power Management ICs
Hi Infineon,   I'm looking for LLC controller for 200W LED lighting. I'll use it without PFC. And it should be operation with auto recovery when over ... Show More
Translation_Bot
压力传感器
你好, DPS368 是否建议手工焊接? 型号:DPS368XTSA1使用上述产品时,对手工焊接是否有要求?如果有条件,请将文件发给我,并回答以下问题。・ 手工焊接时烙铁头的温度・ 手工焊接的上限时间 最好的问候,Nakamura Show More
Translation_Bot
壓力傳感器
你好, DPS368 是否建議手動焊接? 型號:DPS368XTSA1使用上述時對手工焊接有什麼要求嗎?如果有條件,請將文件發給我並回答以下問題。・手工焊接時烙鐵頭的溫度・手工焊接的時間上限 最好的問候,中村 Show More
Translation_Bot
気圧センサー
こんにちは、 DPS368 では手動はんだ付けを推奨していますか? 型番 : DPS368XTSA1上記を使用する場合、手作業によるはんだ付けの要件はありますか?条件がある場合は、書類を送って、次の質問に答えてください。・手はんだ付け時のこて先温度・手はんだ付けの上限時間 よろしくお願いいたします中... Show More
Translation_Bot
AIROC™ 蓝牙模块
大家好 我们的蓝牙有哪些支持透传,有没有list? 20835是否支持? Show More